![]() |
|
| 首页 ADI主页 反馈 订阅 存档文件 English 日本語 | |
|
这些一线产品即将面市。存货一般可满足对样片和原型制作的少量产品需求。目前,这些产品适合评估和小批量设计使用。在不久的将来,可以在大批量设计中使用这些产品。点击产品型号可查看最新数据手册和其它信息。本页重点介绍过去12个月发布的产品。 2011年4月 The ADXRS642 和ADXRS646角速率传感器采用先进的差分四传感器设计,可抑制冲击和振动的影响,以改善恶劣环境中的检测性能。输出电压与Z轴的角速率成比例,与外部基准电压成比率关系。带宽范围为0.01 Hz至2 kHz,利用一个外部电容设置。通过连接一个外部电阻,可将测量范围从±250°/s扩大至±450°/s。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。该器件提供温度输出,用于补偿技术。ADXRS646具有更高的稳定性和更低的噪声,适合精密应用。 2011年2月 ADMP441是高性能、低功耗、数字输出、提供底部端口的全向MEMS麦克风,包括MEMS传感器、信号调理电路、模数转换器、抗混叠滤波器、电源管理和业界标准24位I2S接口。它具有高信噪比和高灵敏度,堪称远场应用的绝佳选择;平坦的宽带频率响应能够呈现高度清晰的自然声音。ADMP441符合TIA-920标准。内置微粒过滤器可提高该器件的可靠性。 2010年12月 ADXL312低功耗、数字输出、三轴加速度计可测量动态加速度(运动、冲击和振动)和静态加速度(倾斜和重力),具有用户可选的±1.5/±3/±6/±12g测量范围、10/11/12/13位最大分辨率、0.5%非线性和0.01%/°C温度稳定性。根据应用需要,可以在6.25 Hz至3200 Hz范围内选择输出数据速率。可以将特殊的内置运动检测功能,包括静止和活动检测,映射到中断输出引脚。一个32级FIFO可将主机处理器的干预降至最少。数据通过SPI和I2C兼容型串行接口提供。 ADIS16334是一款完整的6自由度惯性感测系统,内置一个3轴数字陀螺仪(±300°/s范围)、一个3轴数字加速度计(±5 g范围)和一个温度传感器。它可提供与X轴、Y轴、Z轴的角速率、沿这些轴的加速度以及片内温度成正比的16位数据。各传感器在–20°C至+70°C温度范围内提供动态补偿,且灵敏度、偏置、轴对准和线性加速度经过完全校准。该器件具有完整的功能,包括可编程自测、电源管理和报警。所有数据和命令均通过一个SPI串行接口通信。 2010年11月 ADXRS453高性能数字输出陀螺仪用于在高振动性工业和仪器仪表环境中检测角速率。它采用差分传感器设计,能够抑制线性加速度的影响,适合在存在冲击和振动的恶劣环境中工作,抗冲击能力为2000 g。连续自测架构可检查机电系统的完整性。角度数据以16位字形式提供,测量范围为±300°/s,灵敏度为80 LSB/°/s。SOIC封装可提供偏航角速度(Z轴)响应;另外提供创新型垂直贴装陶瓷封装,适合于俯仰、滚动、偏航响应。 2010年10月 ADT7420数字温度传感器内置带隙温度传感器和Σ-Δ型模数转换器,可测量–40°C至+150°C范围内的温度,具有可选的13位(0.0625°C)或16位(0.0078°C)分辨率,–20°C至+105°C范围内的精度为±0.25°C。传感器可在1 sps省电模式下工作;为进一步省电,该器件可在转换之间关断,并且在上电后6 ms内提供有效结果。当温度超过可编程限值时,则启动开漏输出。两个地址引脚从四个可能的地址中选择用于I2C兼容型通信总线的地址。 2010年7月 ADIS16385是一款完整的6自由度惯性感测系统,内置一个3轴数字陀螺仪(±300°/s范围)、一个3轴数字加速度计(±5 g范围)和一个温度传感器。它可提供与X轴、Y轴、Z轴的角速率以及沿这些轴的加速度成比例的16位数字数据,并且可提供与片内温度、电源电压和辅助模拟输入端电压成比例的12位数字数据。12位辅助DAC提供3.3 V满量程模拟输出。各传感器在–40°C至+85°C温度范围内提供动态补偿,且灵敏度、偏置、轴对准和线性加速度经过完全校准。该器件具有完整的功能,包括可编程自测、电源管理和报警。所有数据和命令均通过一个SPI兼容型串行接口通信。 ADT7320数字温度传感器内置带隙温度传感器和Σ-Δ型模数转换器,可测量–40°C至+150°C范围内的温度,具有可选的13位(0.0625°C)或16位(0.0078°C)分辨率,–20°C至+105°C范围内的精度为±0.25°C。传感器可在1 sps省电模式下工作;为进一步省电,该器件可在转换之间关断,并且在上电后6 ms内提供有效结果。当温度超过可编程限值时,则启动开漏输出。 2010年6月 AD8494/AD8495/AD8496/AD8497热电偶放大器采用高输入阻抗仪表放大器,以5 mV/°C的比例因子将J型或K型热电偶产生的小电压转换为低阻抗信号。片内温度传感器可提供冷结补偿。AD8494/96适合J型热电偶(–40°C至+750°C)和0°C至50°C/25°C至125°C基准结温。AD8495/97适合K型(–200°C至+1350°C)热电偶和0°C至50°C/25°C至125°C基准结温。通过调节基准电压输入,可以测量负温度。 ADXRS450高性能数字输出陀螺仪用于在医疗、工业和仪器仪表应用中检测角速率。它采用四传感器设计,能够抑制线性加速度的影响,适合在存在冲击和振动的恶劣环境中工作,抗冲击能力为2000 g。连续自测架构可检查机电系统的完整性。角度数据以16位字形式提供,测量范围为±300°/s,灵敏度为80 LSB/°/s。SOIC封装可提供偏航角速度(Z轴)响应;另外提供创新型垂直贴装陶瓷封装,适合于俯仰、滚动、偏航响应。 2011年3月 ADA4610-2双通道精密JFET输入放大器具有以下特性:最大400 µV的失调电压、0.5 µV/°C失调漂移、5 pA偏置电流、113 dB共模抑制、107 dB开环增益、7.2 nV/rt-Hz噪声、10 MHz带宽、20 V/µs压摆率和轨到轨输出,非常适合传感器前端、医疗设备和自动测试设备中的精密低电平测量。即使容性负载相当大,它也能保持快速建立性能。当输入电压超过最大共模电压范围时,输出不会发生反相。 2010年8月 ADA4637-1宽带JFET输入运算放大器具有如下特性:最大200 µV的失调、1 µV/°C失调漂移、最大50 pA的偏置电流、116 dB共模抑制、120 dB大信号电压增益、112 dB电源抑制、80 MHz带宽、170 V/μs压摆率和6.1 nV/rt-Hz噪声,非常适合精密仪器、专业音频和医疗应用 2010年7月 ADA4800低功耗、高速、低噪声、高压摆率、快速建立单芯片缓冲放大器适用于电荷耦合器件(CCD),可为开源CCD传感器输出提供有源电流负载和输出缓冲。该器件具有400 MHz带宽、415 V/µs压摆率和5 ns的1%建立时间。 单通道ADA4940-1和双通道ADA4940-2低失真、超低功耗差分ADC驱动器针对驱动采样速率从直流至2 Msps的16至18位ADC进行了优化。四个外部电阻设置每个放大器的闭环增益。每个放大器的共模输出电平可以设置为与ADC的共模输入电平匹配。该驱动器在2 MHz时的THD为–90 dB,并且具有4 nV/rt-Hz电压噪声、90-V/µs压摆率、85 ns的16位建立时间和250 µV失调电压。 2010年12月 ADuCRF101集UHF收发器、ARM Cortex-M3内核和Flash/EE存储器于一体,构成一款完全集成的解决方案,支持低功耗无线应用,工作频段为431 MHz至464 MHz和862 MHz至928 MHz频段,涵盖了全球通用免执照ISM频段433 MHz、868 MHz和915 MHz。该2FSK/GFSK/OOK收发器适合欧洲ETSI EN300-220、北美FCC (Part 15)、中国短程无线监管标准和其它类似地区标准下的电路应用,支持1 kbps到300 kbps的数据速率。32位RISC MCU提供高达1.25 DMIPS的峰值性能、灵活的14通道DMA控制器、128KB非易失性Flash/EE存储器和16KB SRAM。片内振荡器产生16 MHz时钟,经过可编程时钟分频器处理后产生内核时钟频率。附加外设可以在软件控制下进行配置,包括:UART、I2C和SPI串行I/O通信控制器、6通道ADC、29引脚GPIO端口、8通道PWM、2个通用定时器、唤醒定时器及系统看门狗定时器。片内固件支持通过UART进行在线下载,同时也支持通过串行接口进行非介入仿真和在线下载。这些特性都集成在一个支持精密模拟微控制器系列的低成本开发系统中。 2010年8月 ADuC7124和ADuC7126精密模拟微控制器集12位模拟I/O、一个MCU和一系列外设于一体,构成一个完整的12位、1Msps片上数据采集系统。模拟外设包括1个多通道12位ADC、1个比较器、4个12位DAC、1个2.5V、15ppm/°C精密基准电压源以及1个温度传感器。ADC具有±0.6 LSB积分非线性(INL)、±0.5 LSB微分非线性(DNL)、0至VREF输入范围(单端模式)和VCM ± VREF/2输入范围(差分模式)。DAC具有±2 LSB INL、最大±1 LSB DNL和可选的输出范围:0至2.5 V、0至DACREF或0至DACVDD。16/32位ARM7TDMI RISC MCU通过片内集成振荡器和PLL工作,峰值性能可高达41 MIPS。程序和数据存储在32 kB SRAM和126 kB非易失性存储器中。数字外设包括4个定时器、1个16位PWM、1个矢量中断控制器、1个看门狗定时器、最多40个GPIO引脚、2个UART、1个SPI端口和2个I2C接口。JTAG调试工具和QuickStart开发系统有助于系统设计并加快上市。 2011年5月 AD7609数据采集系统包括8通道模拟前端、8:1多路复用器、18位逐次逼近型ADC、2.5 V精密基准电压源和基准电压缓冲器、灵活的数字滤波器,以及一系列控制接口和电源管理外设。每个通道都内置模拟输入保护箝位电路、全差分放大器、二阶抗混叠滤波器和采样保持放大器,接受±5 V或±10 V满量程范围的真双极性输入。所有8个通道或2组四通道均可以同步进行采样。 2011年3月 ADAS1000是低功耗5通道ECG前端,能够简化心脏状态采集工作,包括测量ECG信号、胸阻抗、人工起搏信号、导联连接/脱落状态,并以可编程数据速率提供此信息。它具有低功耗和小尺寸特性,适合电池供电的便携式应用。它还是一款高性能器件,适用于高端诊断设备。灵活的架构支持在噪声与功耗之间做出取舍。为了进一步省电,可以关闭个别通道和降低数据速率。它还具有一些有助于提高信号采集质量的辅助特性,包括:多通道均值;可选的参考驱动;快速过载恢复;灵活的呼吸电路;内置起搏信号检测算法;以及导联脱落检测。 2011年2月 AD9284双通道8位、250 Msps采样模数转换器支持同步操作,堪称分集无线电、I/Q解调、光纤视频和其它宽带通信应用的理想之选。它包括1 V基准电压源、两个采样ADC、时钟管理电路、SPI端口和LVDS数字输出,只需1.8 V单电源和编码时钟便可工作。具体特性包括48.3 dB信噪比(SNR)、65 dBc无杂散动态范围(SFDR)和±0.1 LSB微分非线性(DNL)。 AD92868位、500Msps采样模数转换器支持交错操作,堪称示波器、数字示波器和其它电池供电仪器仪表的理想之选。它包括1 V基准电压源、两个采样ADC(各以1/2的时钟频率工作,输入通常连在一起)、时钟管理电路、SPI端口、输出交错器和LVDS数字输出,只需1.8 V单电源和编码时钟便可工作。具体特性包括48.3 dB信噪比(SNR)、65 dBc无杂散动态范围(SFDR)和±0.1 LSB微分非线性(DNL)。 2010年12月 ADE7953是一款高性能单相电能计量IC,可测量线路电压和电流,并能计算有功、无功和视在电能以及瞬时均方根电压和电流,在500:1动态范围内的误差小于0.1%,在1000:1动态范围内的误差小于0.2%。通常使用三个通道来测量线路电压、相位电流和零线电流,各通道均包括可编程增益放大器和Σ-Δ ADC;零线电流测量支持窃电检测和零线电流计费。该器件支持电流变压器、低值分流电阻和罗氏线圈电流传感器。电表寄存器可以通过SPI、I2C和UART接口进行访问。一个中断引脚提供过流、过压、峰值和骤降检测功能。反向电源和过零指示通过专用引脚提供,电能检测器可防止电表爬电。两个可配置的低抖动脉冲输出提供电能和均方根计算。 2010年11月 AD7298-1是一款低功耗、8通道、10位、1MSPS逐次逼近型ADC,内置输入多路复用器、宽带采样保持放大器、2.5V缓冲基准电压源、可编程通道序列器和SPI兼容型接口。该转换器可接受0V至2.5V范围内的8路单端输入,并且可提供10位串行输出。积分/微分非线性(INL/DNL)最大值为±0.5LSB,信噪比(SNR)最小值为61dB,无杂散动态范围(SFDR)最小值为76dB。 2010年10月 AD9467流水线式模数转换器提供16位分辨率,无失码,采样速率达250 Msps,堪称多模式多载波接收机、雷达和红外成像的理想选择。全差分模拟输入接受可编程的2 V峰峰值至5 V峰峰值满量程范围的信号,频率可高达900 MHz。输出数据通过LVDS兼容型并行端口提供。该器件功能完整,包括高阻抗缓冲器、基准电压源、SPI兼容型端口、时钟占空比稳定器和输出时钟等。它采用1.8 V和3.3 V电源供电,特性包括75.5 dBFS信噪比(SNR)、90 dBc无杂散动态范围(SFDR)和±1 LSB微分非线性(DNL)。 2010年9月 AD9641流水线式ADC实现了14位分辨率,无失码,采样速率达80 Msps,堪称宽带通信、分集无线电系统和超声设备的理想选择。全差分模拟输入接受灵活的1.4 V峰峰值至2.1 V峰峰值满量程范围的信号,频率可高达250 MHz。采用70 MHz输入时,它具有73.7 dBFS信噪比(SNR)、94 dBc无杂散动态范围(SFDR)。可配置的串行输出模块支持高达1.6 Gbps的数据速率。该器件功能完整,包括可编程时钟分频器、时钟占空比稳定器、可编程基准电压源和SPI兼容型端口。 2010年12月 AD5421是一款环路供电的16位数模转换器,提供4 mA至20 mA电流输出,支持工业过程控制应用中的智能变送器。该DAC内置一个片内调节器,它提供1.8V至12V输出以为变送器中的DAC和其它器件供电;该器件还内置精密1.25V和2.5V基准电压源,因而无需分立调节器和基准电压源。该DAC保证16位单调性,积分非线性(INL)为0.0015%,失调误差为0.03%,增益误差为0.03%。可以使用标准HART®通信电路而不会降低额定性能。 2010年8月 16位AD5755和12位AD5735四通道数模转换器提供电压和电流输出,适合可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)和其它工业过程控制应用。动态电源控制调节输出驱动器上的电压,使低阻值负载电阻下的功耗降至最低并简化热管理。每个通道都可以配置为提供电压输出,满量程范围为0–5 V、0–10 V、±5 V、±10 V、±6 V或±12 V,总非调整误差(TUE)为±0.04%;或者配置为提供电流输出,满量程范围为0–20 mA、4–20 mA或0–24 mA,TUE为±0.05%。每个通道的失调和增益可以独立进行编程。这些器件可以采用5 V、5 ppm/°C片内基准电压源或外部基准电压源工作。AD5755-1增加了HART输入,因而非常适合智能变送器使用。 16位AD5757和12位AD5737四通道数模转换器提供电流输出,适合可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)和其它工业过程控制应用。动态电源控制调节输出驱动器上的电压,使低阻值负载电阻下的功耗降至最低并简化热管理。每个通道都可以配置为提供电流输出,满量程范围为0–20 mA、4–20 mA或0–24 mA,总非调整误差(TUE)为±0.05%。每个通道的失调和增益可以独立进行编程。这些器件可以采用5 V、5 ppm/°C片内基准电压源或外部基准电压源工作。HART输入使其非常适合智能变送器使用。 AD5781串行输入、电压输出DAC提供18位分辨率,具有最大±0.5 LSB的积分和微分非线性(INL和DNL)。它利用外部基准电压源、基准电压缓冲和输出缓冲器工作,可产生VREFN至VREFP范围内的输出,其中:VREFN为VSS+2.5 V和0 V之间的负电压,VREFP为5 V与VDD–2.5 V之间的正电压,VDD在+7.5 V至+16.5 V范围内,VSS在–2.5 V至–16.5 V范围内。双缓冲输入支持DAC寄存器的同步或异步加载,所有寄存器都在上电时复位或通过异步复位信号复位,DAC输出可以异步清零到一个预设值。 2010年6月 AD5421串行输入DAC提供源电流输出,具有16位分辨率、±0.0015%最大积分非线性(INL)和±0.05 最大总非调整误差,非常适合智能发射器及其他工业过程控制应用。电流输出可通过引脚选择4 mA至20 mA、3.8 mA至21 mA或3.2 mA至24 mA范围。调节输出电压可为智能发射器内的DAC和其他器件供电。AD5421提供符合NAMUR标准的报警电流,可用于标准HART FSK通信电路。 2010年5月 ADSP-21478 和 ADSP-21479第四代低功耗SHARC®处理器具有更高的性能、基于硬件的滤波器加速器、注重音频和应用的外设以及最高可达5 Mb的SRAM,因而特别适合专业音频和汽车音频应用。单指令、多数据流(SIMD)内核支持32位定点和32/40位浮点算法格式,以266 MHz时钟频率工作时,性能可达1596 MFLOPS。可变指令集架构(VISA)可让代码减少20%至30%,增加存储器可用空间。专用外设可简化硬件设计,最大程度地降低设计风险,缩短上市时间。通过软件可编程信号路由单元(SRU),数字应用接口(DAI)模块可实现灵活路由。可通过SRU连接的外设包括串行端口、SPI端口、S/PDIF收发器和8通道异步采样速率转换器模块。数字外设接口(DPI)包括UART和双线接口。FIR、IIR和FFT加速器可提高总体系统性能。DMA控制器可通过无缝接口,将数据从串行端口传输至外部16位SDR SDRAM。所有SHARC处理器均引脚和代码兼容。 ADSP-21483、ADSP-21486、ADSP-21487和ADSP-21489第四代SHARC®处理器具有更高的性能、基于硬件的滤波器加速器、注重音频和应用的外设、最高可达5 Mb的SRAM和最高达4 Mb的ROM,因而特别适合专业音频和汽车音频应用。单指令、多数据流(SIMD)内核支持32位定点和32/40位浮点算法格式,以400 MHz时钟频率工作时,性能可达2400 MFLOPS。可变指令集架构(VISA)可让代码减少20%至30%,增加存储器可用空间。专用外设可简化硬件设计,最大程度地降低设计风险,缩短上市时间。通过软件可编程信号路由单元(SRU),数字应用接口(DAI)模块可实现灵活路由。可通过SRU连接的外设包括串行端口、SPI端口、S/PDIF收发器和8通道异步采样速率转换器模块。数字外设接口(DPI)包括UART和双线接口。FIR、IIR和FFT加速器可提高总体系统性能。DMA控制器可通过无缝接口,将数据从串行端口传输至外部16位SDR SDRAM。所有SHARC处理器均引脚和代码兼容。 2010年11月 ADM3052隔离CAN收发器集3通道隔离器、CAN收发器和线性调节器于一体,用于在控制器区域网络中的协议控制器与物理层总线之间提供隔离接口。它采用iCoupler®技术,符合ISO 11898标准。它支持最高1 Msps的数据速率,并提供过流保护、过温保护和接线错误保护功能。需要一个外部DC/DC转换器,以将控制器端的逻辑电平电源转换为总线端的24V隔离电源。 ADM3053隔离CAN收发器集2通道隔离器、CAN收发器和DC/DC转换器于一体,用于在控制器区域网络中的协议控制器与物理层总线之间提供完全隔离的接口。它采用iCoupler®信号隔离技术和isoPower®电源隔离技术,符合ISO 11898标准。它支持最高1 Msps的数据速率,并提供过流保护、过温保护和接线错误保护功能。 2011年4月 ADP1047数字功率因数校正控制器能够在AC/DC电源中提供精确的输入功率计量和浪涌控制功能。输入电压、输入电流和输出电压转换为数字形式以提供灵活性,并受到监控以便优化谐波性能和功率因数。所有关键参数都可以通过PMBus接口报告和调整,有利于实现能够做出决策来提高系统效率的智能电源管理系统。该器件集成多种功能,包括浪涌和软启动控制、过压保护、过流限制、过温关断、接地连续性测量和交流检测,有助于减少外部器件数量并简化系统设计。片内8 KB EEPROM存储所有编程值,支持在没有微控制器的情况下实行独立控制。 ADP5034电源管理单元在一个小尺寸封装中集成了两个高性能降压型开关调节器和两个低压差(LDO)线性调节器。降压调节器可以驱动1200 mA负载。高开关频率允许使用小型外部器件,从而进一步减小PCB面积。它们一般工作在PWM模式,但在轻负载条件下,它会自动切换到省电模式(24 µA静态电流)以提高效率。LDO在空载下的功耗为25 µA,在10 mA负载下的压差为4 mV,在300 mA负载下的压差为100 mV。设计稳定可靠,具有欠压闭锁、集成软启动、短路保护和热关断等特性,并提供了许多用户可选的电源时序控制选项。该PMU可提供各种工厂配置的输出电压选项和可调输出电压选项。 ADP5043微型电源管理单元(µPMU)集成一个高性能1.5 V 800 mA降压调节器、一个3.3 V 300 mA低压差调节器(LDO)及一个监控电路,能够提高微处理器系统的可靠性。监控电路利用看门狗定时器监控电压和代码执行,并且提供复位信号。如果未能在规定的时间周期内置位,第二看门狗定时器将对µPMU输出电压周期供电,从而提供完全硬件复位信号。降压转换器既可以在强制脉冲宽度(PWM)模式下工作,以获得最低的纹波,也可以在PWM模式与省电模式之间自动切换,以便在轻负载下获得最高效率。LDO在10 mA负载下的压差为4 mV,在200 mA负载下的压差为60 mV。降压调节器的2.3 V至5.5 V输入范围支持使用标准电源,包括锂电池、碱性电池和镍氢电池。LDO采用1.7 V至5.5 V输入电压工作。 2011年3月 ADP8866 LED驱动器结合了可编程背光LED驱动器和自动闪烁功能。9个LED驱动器可以独立编程,电流最高可达25 mA。编程后,电流水平、渐变时间和闪烁速率可以在一个环路上自主执行。背光LED可以设置独立的渐亮和渐暗时间。一个双电容电荷泵为驱动器供电,采用2.5 V至5.5 V电源时,最多可提供240 mA的电流。设计中还集成软启动、短路保护、过压保护及过温保护功能,因而稳定可靠。 2010年12月 The ADM1168和ADM1169Super Sequencer®可配置电源监控器可以对多电源系统中的多达8个电源进行监控和时序控制。8路可编程输入可用来指示过压、欠压或超出窗口故障。其中一路输入可用来监控高达14.4 V的电源电压,三路输入可用来监控高达6 V的电源电压,四路输入可用来监控0.573 V至1.375 V的模拟电源电压或者复位、电源良好、故障等数字信号。8路可编程输出可以在时序控制引擎的控制下分别使能各电源,其中六路输出可以向N沟道FET提供12 V栅极驱动。时序控制引擎提供多达63种状态,可以根据输入状况对输出进行灵活的时序控制。非易失性EEPROM可以存储用户定义的数据或时序控制引擎写入的故障记录。为提高冗余性,该器件采用电压监控输入端四个电压中的最高电压供电。除上述所有特性外,ADM1169还提供一个12位ADC,用来测量监控电压和片内/远端温度,以及四个8位DAC,用来实现闭环电源余量微调。 2010年10月 ADM1166 Super Sequencer®可配置电源监控器可以对多电源系统中的多达10个电源进行监控和时序控制。10路可编程输入可用来指示过压、欠压或超出窗口故障。其中一路输入可用来监控高达14.4 V的电源电压,四路输入可用来监控高达6 V的电源电压,五路输入可用来监控0.573 V至1.375 V的模拟电源电压或者复位、电源良好、故障等数字信号。10路可编程输出可用来在时序控制引擎的控制下分别使能各电源,其中六路输出可以向N沟道FET提供12 V栅极驱动。一个12位ADC允许回读所有受监控的电压,此外它还能用来测量片内或远程温度。6个8位DAC可用来实现闭环电源余量微调。时序控制引擎提供多达63种状态,可以根据输入状况对输出进行灵活的时序控制。非易失性EEPROM可以存储用户定义的数据或时序控制引擎写入的故障记录。为提高冗余性,该器件采用电压监控输入端五个电压中的最高电压供电。 2011年4月 ADF7023-J高性能、低功耗2FSK/GFSK/MSK/GMSK收发器工作于902 MHz至958 MHz频段,支持950 MHz短距离通信,数据速率从1 kbps至300 kbps。发射RF频率合成器包括一个VCO和一个低噪声小数N分频PLL。输出功率可以在 20 dBm至+13.5 dBm范围内进行编程。超线性接收器在1 kbps和2FSK调制下实现了–116 dBm的灵敏度(BER),并在10 MHz偏移下实现了74 dB的干扰阻塞,因而能够在高噪声环境下确保安全通信。 2011年1月 ADL5511 TruPwr™ RMS检波器内置一个独立的包络检波器,它能提供与RF输入信号的包络或调制分量成比例的电压。该器件特别适用于宽带、高峰均比信号,如CDMA2000、W-CDMA、LTE和基于QPSK/QAM的OFDM波形等。所获取的包络带宽最高可达100 MHz,可用于PA线性化和增强效率,而均方根输出则可用于测量工作频率从1 MHz到4 GHz的高频接收机和发射机的真功率。包络输出相对于内部1.1 V基准电压具有1.4 V/V的转换增益。均方根输出在900 MHz时具有1.8 V/V的线性转换增益,它与输入信号的峰均比无关。 2010年10月 ADL5201(单通道)和ADL5202(双通道)宽带、数字控制可变增益放大器(VGA)提供精密增益控制、低失真和低噪声特性,非常适合于驱动差分输入ADC,以及用作高中频采样接收器、高功率RF放大器和仪器仪表应用中的增益级。通过并行总线、串行外设接口或升/降控制可以在–11.5 dB至+20 dB范围内以0.5 dB阶跃调整增益。两款器件采用高速SiGe工艺和失真消除技术,实现了47 dBm的三阶交调截点(OIP3)、6 dB的噪声系数(NF)和850 MHz的带宽。 ADL5240和ADL5243宽带、数字控制可变增益放大器(VGA)工作在100 MHz至4000 MHz范围,集成了高性能增益模块和数字步进衰减器(DSA)。DSA提供0 dB至31.5 dB的衰减,可以通过并行或串行接口以0.5 dB阶跃进行调整。增益模块提供20 dB增益、19.1 dBm输出压缩点(P1dB)、38 dBm三阶交调截点(OIP3)和3.3 dB噪声系数(NF)。ADL5243另有一个宽带¼ W驱动器,提供16.9 dB增益、25.4 dBm输出压缩点(P1dB)、45 dBm三阶交调截点(OIP3)和4.1 dB噪声系数(NF) 2010年9月 ADLD8404超低功耗双端口ADSL2+/VDSL2线路驱动器集两个运算放大器和片内增益调整与偏置电阻于一体,构成高输出电流、差分输入、差分输出线路驱动器,可以为线路提供20.4 dBm功率,同时能补偿由混合插入和后部端接电阻引起的损耗。该驱动器利用自适应线性功率(Adaptive Linear Power™,H类)技术提供40 V峰峰值输出摆幅和高效率,特别适合ADSL2+和VDSL2数字用户线路系统中的中央局(CO)和FTTX(远程机柜)驱动器接口应用。电荷泵可以关断,使线路功率小于14.5 dBm,以进一步降低功耗。 2010年6月 ADF4150HV高压PLL频率合成器结合外部电压控制振荡器(VCO)和环路滤波器,可实现完整的频率合成器。片内电荷泵可产生高达30 V电压,使PLL可集成直接驱动的外部高压宽带VCO。在整数N分频或小数N分频模式下,它可接受10 MHz至250 MHz的外部参考,并产生500 MHz至4.4 GHz范围内的基波输出。利用辅助1/2/4/8/16分频电路,可以产生频率低至31.25 MHz的RF输出。 ADF5000和ADF5002低噪声、低功耗RF预分频器可将输入频率除以2或8,将4 GHz至18 GHz范围内的高频单端输入转换为低频差分输出,配合ADF4156或ADF4106等PLL使用。片内RF去耦电容可将100 Ω RF输出直接连接至PLL的RF输入,相位噪声分别为–147 dBc/Hz和–150 dBc/Hz。 单通道ADL5353和双通道AD5354平衡混频器将2300 MHz至2900 MHz范围内的RF输入与本振(LO)相结合,以产生30 MHz至450 MHz范围内的IF输出。高线性度双平衡无源混频器内核、集成的RF与LO平衡电路以及片内RF巴伦支持实现单端工作。低泄漏、低交调失真以及高输入线性度使该混频器非常适合蜂窝基站应用。混频器内核前接LO缓冲器和RF巴伦,后接高线性度IF缓冲放大器。两条开关LO路径可用于时域双工(TDD)应用。该器件特性包括:8.5/8.0 dB转换增益,9.9/10 dB单边带噪声系数,25 dBm输入三阶交调截点(IP3),以及10.6/11 dBm输入压缩点(P1dB)。
文中提及的所有品牌或产品名称均属各自所有人的商标或注册商标。
|
|||