|
第45卷
下载文件(PDF,494KB)
HDMI 收发器简化家庭
影院系统设计
作者:Ian Beavers、Joe Triggs、Lie Dou
简介 今天,大屏幕HDTV(高清电视)已获得消费者的广泛认可,
人们都在添置各种电子设备,完善他们的家庭影院系统。单机
家庭影院(HTiB)、SOUNDBAR 音箱和影音接收机(AVR)
能为用户提供更加出色的音频体验并令HDTV 视频性能更臻
完善。提取和处理高保真音频信号的能力是目前市场上甄选硬
件的一大关键。家庭影院系统现在能够提供高清多媒体接口
(HDMI®)的所有最新特性(与设备无缝集成)。
对于HTiB、SOUNDBAR 音箱和AVR 的系统设计人员而言,
提高家庭影院的用户体验就意味着不断克服各种实施挑战。最
新版HDMI 标准中又增添了新特性,如音频回传通道(ARC)、
3D 显示格式以及对消费电子控制(CEC)协议的改进。当然,
消费者都希望他们新买的家庭影院设备能具备所有这些
HDMI 新特性,并且物美价廉、操控简易。因此,家庭影院设
备的设计人员必须适应新标准,同时还要缩减物料成本、开发
成本和上市时间。为了帮助设计人员应对此类挑战,ADI 公司
推出了集成这些新特性的HDMI 收发器产品。
以
ADV7623为例,这款HDMI 收发器集成了4:1 HDMI 输入
多路复用器(mux)、HDMI 接收器、屏幕显示(OSD)引擎
和HDMI 发射器。就个体而言,上述每种功能应该都需要彼此
独立的IC 及五花八门的固件,但一个收发器就可以将全部功
能组合到一个综合解决方案中,节省了板载面积、降低了固件
复杂程度、缩减了物料成本,为家庭影院系统设计人员带来了
极大方便。

图1. HDMI 收发器功能框图
单机家庭影院 HTiB 属于完整的视频播放系统,一般采用多通道音频放大器
和环绕声音响系统来播放音频。此外,该系统通常还包括一个
DVD 或Blu-ray™视频播放机。HTiB 简化了视频播放机、放大
器和扬声器的安装和功率匹配,它主要处理音频,视频则通过
HDMI 接口传送给电视机。图2 所示为一个典型的HTiB 系统。

图2. 典型HTiB 系统框图
SOUNDBAR 音箱 随着超薄大屏幕平板电视的日益普及,新兴的SOUNDBAR 音
箱成为一种补充性的影音系统。这种音响系统结构紧凑、安装
方便,音质远远高于电视扬声器。大部分HTiB 和SOUNDBAR
音箱都与大屏幕HDTV 配套使用,因此其音频和视频连接主要采用HDMI 接口。SOUNDBAR 音箱一般都拥有多个HDMI
输入端用于各种信号源,拥有一个HDMI 输出端用于连接电
视,同时内置音频处理系统和扬声器。图3 所示为典型的
SOUNDBAR 音箱系统。

图3. 带HDMI 集线器的典型SOUNDBAR 音箱框图
高级SOUNDBAR 音箱装有多个扬声器和放大器,具备环绕声
解码能力,其电子和声学设计特性可以产生环绕声效果,而无
需在后面安置单独的扬声器。中高端SOUNDBAR 音箱系统包
含DVD 或蓝光播放机,从而形成与HTiB 相似的系统架构。
音频回传通道(ARC) 作为HDMI 规范中的新特性,音频回传通道(ARC)让HTiB
得以处理来自下游器件的音频。如果要在没有ARC 的情况下
收听电视音频,你需要一条单独电缆(S/PDIF 光纤或同轴电缆)
将电视或调谐器的音频送回至HTiB。有了ARC,HDMI 电缆
就可以将2 通道S/PDIF 或多通道音频从电视回传到HTiB,无
需使用额外的音频电缆。HDMI 收发器在HDMI 输出端口提供
一个ARC 接收器。
在电视、机顶盒或其他下游HDMI 接收器件使用调谐器接收新
媒体内容的情况下,ARC 就显得意义重大。用户如果不想再
听性能一般的电视机扬声器声音,可以轻松采用高保真的
HTiB 系统输出。回传的音频数据通过HDMI 电缆从电视传递
至HTiB(方向与传统的视频数据路径相反),不用担心对HTiB
的视频输出在电缆上是否处于有效状态。
扩展显示识别数据(EDID)复制 HDMI 收发器具有EDID 复制功能,让多个HDMI 端口共享一
个位置储存器(即使HTiB 处于省电模式)。该功能可以缩短
系统启动时间,因为所有上游HDMI 源器件都可以在HTiB 上
电之前合理配置其视频输出。EDID 复制功能只需+5 V/55 mA
的电源供电,通过HDMI 电缆提供。
3D 视频 作为3D 内容来源(如游戏机、蓝光播放机和3D 电视等)之
间的连接桥梁,HTiB 制造商必须时刻站在技术前沿,不断设
计出能够提供新特性的源器件和接收器件,让顾客从中享受全部功能的长期利益。HDMI 收发器采用了最新的HDMI 技术,
可为家庭影院系统增添3D 视频体验。HDMI 标准的这一新特
性显著提升了用户体验,成为刺激电视销售的关键。
该规范定义了家庭播放3D 视频的基础设施,支持一系列强制
性和可选视频格式。在实际应用中,HTiB 必须向连接源提交
其支持的3D 格式清单——从连接的电视读取并针对其本身的
3D 格式支持清单进行分析,然后,连接源在发送3D 内容时会
通过HDMI 协议命令告知HtiB,HTiB 接着会提取并输出高级
音频格式,如Dolby TrueHD®或DTS-HD Master Audio®,这些
格式通过HDMI 链路发送,除非电视可能不具备支持功能。
屏幕显示(OSD) HTiB 具有许多用户控制功能,比如在多个输入之间选择、选
择所需音频和视频格式以及高级音频处理选项配置等。用户可
使用屏幕显示(OSD)功能直观方便地控制这些复杂特性。OSD
一般通过专用器件实现,但现在HDMI 收发器集成了OSD 引
擎,将所需的屏幕显示信息融合到输出视频上——为HTiB 制
造商节省了可观的外部解决方案成本。另外,还节省了器件成
本和物料成本,同时减轻了将OSD 软件集成到系统固件中的
设计工作。
消费电子控制(CEC)扩展 消费电子控制(CEC)通道属于单线通信接口,可实现家庭娱
乐系统联网操作。例如,单用一个遥控按钮即可同时开关娱乐
系统中的所有设备。HDMI 标准已经扩展支持ARC 和HDMI
以太网通道(HEC)等新特性,HDMI 收发器内的CEC 命令
库也随之扩展提供支持。对于HTiB 设计人员而言,支持最新
的HDMI 特性就要同时支持最新的CEC 特性。HDMI 收发器
目前可以处理单线网络上ARC 和HEC 会话的发现、协商、启
动和终止。
音频插入和提取 HDMI 收发器在HTiB 内的另一用途是提取HDMI 音频,并用
数字信号处理(DSP)芯片进行处理。这样,音频可重新插入
HDMI 流送往电视。由于很多电视无法处理多通道音频格式,
而DSP 芯片可以将音频下采样为立体声,然后将音频重新插
入HDMI 链路中送往电视。
或者,输入音频可由HTiB 源的新数据流完全取代并嵌入
HDMI 信号中送往电视。这种情况下,只用音频插入特性即可。
一个此类应用的例子是将iPod®接入HtiB,将其音频与独立的
视频流混合在一起。
在家庭影院配置中,HTiB系统可用作HDMI 中继器,接受HDMI
输入然后作为HDMI 输出发送。例如,蓝光播放器可用作输入
HTiB 的源器件。要利用远高于电视扬声器的HTiB 音质,就必
须在HTiB 内从HDMI 信号中提取音频。最理想的情况是,音
响发烧友一定希望HTiB能输出完全8 通道I2S 音频,不过HDMI
链路也能提供2 通道I2S 或S/PDIF.视频继续传送至电视或显示
器,完成系统路径。只有HDMI/HDCP(高带宽数字内容保护)
中继器或收发器型器件才能处理这种音频提取。
固件/中继器支持 HTiB 和SOUNDBAR 音箱设计中的一个最大挑战是实现
HDCP 中继器功能。HTiB 实现的中继器功能是内容保护、EDID
管理和影音静音的综合。HDMI 收发器将整个中继器过程集成
到单一器件和固件中,降低了系统开发的复杂性。
随着影音处理器件的复杂程度日益增加,优质可靠的硬件抽象
化软件库和应用程序编程接口(API)成为设计人员的重大优
势——缩短上市时间并可从构建良好的HDMI 和HDCP 兼容
平台起步。如果从一开始便采用芯片厂商的共享编码基数,可
进一步节约成本:在中高端HTiB 中使用同一厂商的分立接收
器和发射器,在后来的升级中可以获得将收发器编码集成到中
低端HTiB 中的好处。
节约成本的2 层电路板设计 新的HDMI 收发器采用四方扁平封装(QFP)技术,提供高效
的电路板布局和走线方案。与较为复杂的球栅阵列(BGA)封
装相比,薄型LQFP 封装可节约制造成本、降低复杂性并能简
化成品检查。LQFP 很大程度上简化了布局方面的问题,封装
实际上可以布置在2 层板上,从而实现低成本,同时还能满足
所有必需的HDMI 物理层兼容测试阻抗测量。
2 层板的设计难点包括:管理收发器的电源路由并充分解耦;提
供最佳热传导;对最小化传输差分信号(TMDS)差分对输入和
输出所需的走线阻抗进行布线。不过,通过使用表面贴装分立
器件,采用良好的布局原则以及同印刷电路板(PCB)和芯片
厂商密切合作,完全能够出色地实现性能不打折扣的成功布局。
结论 HDMI 收发器能够帮助系统设计人员降低家庭影院系统的设计
成本和难度,并提供最新HDMI 特性满足消费者的视听体验需
求。使用此类收发器可以实现ARC 和3D 视频等HDMI 特性。
HDMI 信号路径上集成了屏幕显示(OSD)引擎,降低了HTiB
和SOUNDBAR 音箱设计的成本和复杂程度。在HDMI 流内提
取、处理和插入音频这一功能提升了消费系统设计中的家庭影
院体验。在HTiB 和SOUNDBAR 系统用作HDMI 中继器的情
况下,新收发器的设计和固件可以实现系统无缝对接。HDMI
收发器布线可以在2 层板上成功实现,从而降低物料成本。
图4 所示为使用ADI 公司ADV7623 的典型HDMI 收发器系统
该系统将4 路输入HDMI 接收器(Rx)和具有音频提取功能
的HDMI 发射器(Tx)集成在一起。HDMI 信号解码后,由
SHARC
音频DSP 提取并处理音频内容。然后,将处理后的音
频发送到放大器和扬声器或重新插入HDMI 信号路径中。这款
收发器还集成了OSD,可以省去分立OSD 引擎的成本,在
SOUNDBAR 音箱系统设计中非常实用。ADV7623 提供EDID
复制、HDCP 中继器支持和ARC 功能,支持强制性3D 视频格
式。ADV7623 现已面市,采用144 引脚LQFP 封装,便于2
层PCB 设计。

图4. 采用ADV7623 HDMI 收发器的HTiB 系统
HDMI收发器将多路输入HDMI 接收器和HDMI发射器集成在
单一芯片上,可灵活提取和插入音频。将HDMI 收发器用于
HDMI A/V 中继器设计中(包括AVR、HTiB 和SOUNDBAR
音箱)将:
-
降低系统的物料成本——元件更少、PCB 面积更小、
PCB 层更少。
-
大大减轻硬件和HDMI 中继器系统软件设计工作,从
而大幅缩减上市时间。
这些优势使HDMI 收发器成为低成本、高性能家庭视听系统设
计的绝佳选择。
HDMI、HDMI 商标和High-Definition Multimedia Interface 是HDMI Licensing
LLC 公司在美国及其他国家的商标或注册商标。
| 作者 |
 |
Ian
Beavers [ian.beavers@analog.com], ADI 公司
数字视频处理部(位于北卡罗莱纳州格林斯博罗)
资深工程师,HDMI 及其他视频接口产品组主管。
1999 年进入ADI 公司,拥有15 年半导体行业工
作经验。他拥有美国北卡罗来纳州立大学电气工
程学士学位和格林斯博罗分校MBA 学位。
(返回页首) |
 |
Joe
Triggs [joe.triggs@analog.com], ADI 公司数
字视频处理部(位于爱尔兰利默里克)资深应用
工程师,2007 年进入公司,负责HDMI 接收器、
发射器和收发器产品。他于2002 年获得国立科克
大学工学学士学位,之后继续深造,2004 年获得
利默里克大学工学硕士学位。
(返回页首) |
 |
Lie
Dou [lie.dou@analog.com]
ADI 公司数字视
频产品部产品营销经理。他于2003 年进入ADI
公司,从事视频和显示器产品营销工作。Lie 拥
有中国复旦大学理学学士学位和韦恩州立大学物
理学博士学位。
(返回页首) |
|
展开对话
向作者提问。与同事分享信息。向编辑提供反馈意见。
您觉得这篇文章如何?有价值吗?及时吗?写得好吗?
想看有关该主题的更多文章吗?
请到《模拟对话》博客留下您的评论。 |
Copyright 1995-
Analog Devices, Inc. All rights reserved. |