高精度、低消費電力のシグナル・チェーンによるシステム設計の加速

2022年12月16日

アナログ・デバイセズは、消費電力と実装スペースの観点から最適化を図った高精度、低消費電力のシグナル・チェーン製品を提供しています。集積度が高く、構成が可能(コンフィギュラブル)であるため、様々な種類のセンサーに対応することができます。例えば、インダストリ4.0に求められるインテリジェントなプロセス制御システムに適用すれば、必要とされる優れた効率を実現することが可能になります。

高精度、低消費電力のシグナル・チェーンによるシステム設計の加速

2022年12月16日
アナログ・デバイセズは、消費電力と実装スペースの観点から最適化を図った高精度、低消費電力のシグナル・チェーン製品を提供しています。集積度が高く、構成が可能(コンフィギュラブル)であるため、様々な種類のセンサーに対応することができます。例えば、インダストリ4.0に求められるインテリジェントなプロセス制御システムに適用すれば、必要とされる優れた効率を実現することが可能になります。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成