高精度/広帯域幅/低遅延の測定と駆動を実現するアナログ・デバイセズの製品群

2022年07月22日

アナログ・デバイセズは、高いサンプル・レートと優れたノイズ性能を実現した低遅延、高精度の測定/駆動用シグナル・チェーンを提供しています。それらを利用することにより、クローズドループ・システムの応答時間を短縮することができます。対象範囲、速度、直線性を調整するためのオプションも用意されているので、HIL(Hardware in the Loop)システムやSMU(Source Measure Unit)の柔軟な設計が可能になります。

高精度/広帯域幅/低遅延の測定と駆動を実現するアナログ・デバイセズの製品群

2022年07月22日
アナログ・デバイセズは、高いサンプル・レートと優れたノイズ性能を実現した低遅延、高精度の測定/駆動用シグナル・チェーンを提供しています。それらを利用することにより、クローズドループ・システムの応答時間を短縮することができます。対象範囲、速度、直線性を調整するためのオプションも用意されているので、HIL(Hardware in the Loop)システムやSMU(Source Measure Unit)の柔軟な設計が可能になります。
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成