AD9250

推荐用于新设计

14位、170 MSPS/250 MSPS、JESD204B、双通道模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码串行数字输出
  • 信噪比(SNR):70.6 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 总功耗:
    711 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • 1.8 V电源电压
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达400 MHz
  • 模数转换器(ADC)内置基准电压源
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册



AD9250
14位、170 MSPS/250 MSPS、JESD204B、双通道模数转换器
AD9250 Functional Block Diagram AD9250 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 5
ADL5562 推荐用于新设计 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
ADL5565 推荐用于新设计 6 GHz超高动态范围差分放大器
ADA4930-2 推荐用于新设计 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
ADA4927-2 推荐用于新设计 超低失真电流反馈型ADC驱动器
ADA4938-2 推荐用于新设计 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
可变增益放大器(VGA) 2
ADL5202 过期 宽动态范围、高速、数字控制VGA
AD8376 推荐用于新设计 超低失真IF双通道VGA
时钟IC 12
AD9510 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
AD9525 推荐用于新设计 AD9525旨在满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的转换器时钟要求。
AD9516-3 推荐用于新设计 14路输出时钟发生器,集成2.0 GHz VCO
AD9516-4 推荐用于新设计 14路输出时钟发生器,集成1.6 GHz VCO
AD9523 不推荐用于新设计 14路输出、低抖动时钟发生器
AD9523-1 推荐用于新设计 低抖动时钟发生器,提供14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出
AD9524 不推荐用于新设计 6路输出、双环路时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD9250 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool

This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9250 AMI Model

打开工具

评估套件

eval board
AD-FMCJESDADC1-EBZ

AD-FMCJESDADC1-EBZ 快速开发板

产品详情

AD-FMCJESDADC1-EBZ是一款易于使用、基于FMC的快速开发板,集成4个14位、250 MSPS、模数转换通道,以及一个JESD204B高速串行输出接口。 该评估板集成两个AD9250双通道ADC IC,具有板载时钟源和电源,便于无缝连接Xilinx ML605、KC705或VC707开发平台。


注释

AD-FMCJESDADC1-EBZ快速原型制作模块的主要功能是为FPGA开发平台生态系统中的JESD204B接口提供理解/认证/验证方面的便利性。 此模块设计为符合FMC物理规格的机械尺寸和安装孔位要求,因此对PCB布局布线作了权衡取舍,从而影响第一奈奎斯特区的宽带交流性能。 如果您的目标是评估 AD9250 性能,请参考性能优化评估板;相关信息可在本页面找到。


eval board
HSC-ADC-EVALEZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 256kB FIFO深度
  • 通过单个FMC-HPC接口连接器支持多个ADC通道
  • 针对多达八(8)个6.5Gbps通道提供JESD-204B支持
  • 644 MSPS SDR和1.2 GSPS DDR并行输入
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-6 FPGA
  • 简单USB端口接口(2.0)

产品详情

HSC-ADC-EVALEZ兼容FMC的高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®配合使用来快速评估高速ADC的性能。评估套件设置方便,并支持新兴串行接口标准,如JESD204B。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

eval board
EVAL-AD9250

AD9250评估板

特性和优点

  • AD9250的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 外部时钟选项
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • LDO调节器或开关电源选项
  • VisualAnalog®和SPI控制器软件接口

产品详情

AD9250-250EBZ用于评估双通道14位ADC AD9250。本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALCZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9250的SPI可编程功能。

AD9250数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeedproductssupport@analog.com

AD-FMCJESDADC1-EBZ
AD-FMCJESDADC1-EBZ 快速开发板
AD-FMCJESDADC1-EBZ
HSC-ADC-EVALEZ
基于FPGA的数据采集套件
HSC-ADC-EVALEZANGLE-web HSC-ADC-EVALEZTOP-web HSC-ADC-EVALEZBOTTOM-web
EVAL-AD9250
AD9250评估板
EVAL-AD9250 Evaluation Board EVAL-AD9250 Evaluation Board - Top View EVAL-AD9250 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9250的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览