Analog Devices предлагает сигнальные цепи для прецизионных измерений в узкой полосе, ориентированные на оптимизацию рабочих характеристик систем, в которых измеряемые сигналы находятся в диапазоне от НЧ до примерно 10 кГц. В таких сигнальных цепях основное внимание уделяется низкочастотным характеристикам, благодаря чему обеспечиваются лучшие в своем классе точность, стабильность и разрешение. Они позволяют разрабатывать надежные, высококачественные системы для измерения и согласования сигналов с целью решения самых сложных задач в области прецизионных измерений.
ADI объединила прецизионные усилители, источники опорного напряжения, аналого-цифровые преобразователи (АЦП), цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), средства защиты цепей и изоляторы с целью создания сигнальных цепей для прецизионных измерений в узкой полосе пропускания, которые позволяют разработчикам систем создавать и оптимизировать решения по их наиболее важным параметрам. В сочетании с нашим набором инструментов поддержки проектирования эти сигнальные цепи упрощают проектирование, позволяя вам быстрее вывести продукцию на рынок, которая будет предоставлять высокоточные данные в рамках вашего конечного приложения.
У ADI есть решения, точно соответствующие вашим целевым характеристикам, начиная от стабильности и задержки и заканчивая плотностью сигнальной цепи и ее энергопотреблением. Наши сигнальные цепи для прецизионных измерений в узкой полосе могут использоваться в таких устройствах, как источники-измерители, цифровые мультиметры, оборудование для хроматографии, весы, оборудование для сейсморазведки, системы тестирования и проверки аккумуляторов, приборы измерения энергии, оборудование для производства полупроводниковых микросхем и многих других устройствах.
Адаптивные цепи измерения напряжения и тока
Предлагаемые варианты сигнальных цепей обеспечивают лучшие в своем классе точность, стабильность и воспроизводимость измерений постоянных и низкочастотных сигналов.
LTspice Signal Chain Simulations
Решения для управления питанием
Ресурсы
Инструменты
Видео
Precision Narrow Bandwidth Signal Chain Solutions
Краткий видеообзор продукта LTC6655
Руководство по средству виртуальной оценки (VE)
Технические статьи
Согласование входов прецизионных аналого-цифровых преобразователей
Фильтр источника опорного напряжения повышает отношение сигнал/шум 32-разрядного АЦП на 6 дБ
Фундаментальные принципы, лежащие в основе работы топологии сигма-дельта АЦП: часть 1
Полностью интегрированные цепи измерения напряжения и тока
Предлагаемые варианты сигнальных цепей обеспечивают наилучшие характеристики для измерения постоянных и низкочастотных сигналов.
Ресурсы
Инструменты
Мастер создания фильтров (Filter Wizard)
Система виртуальной оценки (Virtual Eval)
Активная функциональная модель AD7190 (загрузить zip-архив)
Модели цифровых фильтров AD7190/AD7192 (загрузить xls-файл)
Инструменты для управления питанием
Инструмент ADI Linear для проектирования линейных стабилизаторов и параметрический поиск (загрузить zip-архив)
Видео
Краткий видеообзор продукта LTC6655
Отличия цифровых фильтров Sinc3 от Sinc4 и компромиссы их использования
Руководство по использованию фильтров в прецизионных сигма-дельта АЦП
Руководство по системе виртуальной оценки (VE)
LTC2358: буферизированные входы восьмиканального АЦП упрощают подключение датчика
Буферизированные входы восьмиканального АЦП упрощают подключение датчика
Технические статьи
Интегрированные усилители с программируемым коэффициентом усиления в АЦП: пересмотр характеристик
Статьи по применению
Руководство по техническим характеристикам и преимуществам семейства AD719x
Механизм стабилизации прерыванием в AD7190, AD7192, AD7193, AD7194 и AD7195
Семейство буферизованных АЦП позволяет упростить цепи согласования сигнала
Адаптивные цепи согласования напряжения
Предлагаемые варианты сигнальных цепей позволяют реализовать высокоточный и высокостабильный программируемый источник напряжения.
LTspice Signal Chain Simulations
Решения для управления питанием
Ресурсы
Инструменты
Видео
Цепи генерации синусоидального напряжения
Эти сигнальные цепи обеспечивают сверхнизкие уровни искажений, высокую точность, стабильность и воспроизводимость результатов измерений и при этом характеризуются простотой реализации.
Решения для управления питанием
Resources
Инструменты
Видео
Области применения

Промышленная автоматизация
Индустрия 4.0 позволит повысить универсальность и производительность в рамках производства и управления процессами. Но для этого потребуется решить ряд сложных задач. Для их решения желательно иметь надежного союзника, который может предоставить новейшие продукты и технологии, а также отраслевой опыт и знания с целью превращения ваших проектов в решения системного уровня. К областям применения относятся:
- Полевые контрольно-измерительные приборы
- Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
- Распределенные системы управления (РСУ)
- Средства ускорения перехода к Индустрии 4.0

Электронная контрольно-измерительная аппаратура
У ADI есть решения и ресурсы для создания сигнальных цепей высочайшей точности, предназначенных для электронной контрольно-измерительной аппаратуры, начиная с законченных типовых проектов, статей по применению и технических статей и заканчивая новейшими инновационными продуктами. Наши устройства могут применяться в следующей аппаратуре:
- Модули сбора данных
- Источники-измерители
- Цифровые мультиметры

Контрольно-измерительные приборы
ADI сотрудничает со своими заказчиками, оснащая будущее. Эффективно используя передовые возможности, мы задействуем технологические преимущества, помогаем совершать научные открытия и улучшаем качество жизни. ADI предлагает законченные решения, охватывающие всю сигнальную цепь от антенны до АЦП и от средств измерения до средств обработки информации. Найдите решения для следующих устройств:
- Автоматизированное испытательное оборудование
- Системы формовки и тестирования аккумуляторных батарей
- Оборудование для химического анализа и аналитические приборы
- Весы
Инструменты проектирования

Precision Studio
Этот набор веб-инструментов поможет вам быстрее разрабатывать схемы согласования сигналов. К инструментам данного набора относятся Analog Filter Wizard, Precision ADC Driver Tool, Photodiode Wizard, In-Amp Diamond Plot, Direct Digital Synthesis Simulator и Virtual Eval ADC simulator.

Инструменты для управления питанием
Analog Devices предлагает законченные инструменты для управления питанием, которые упрощают проектирование высококачественных систем и цепей питания. Используйте инструмент LT Power Planner для проектирования дерева мощности на системном уровне. Начните работу с инструмента LTpowerCAD®, чтобы найти подходящие решения и оптимизировать схемотехнику источников питания, и используйте LTspice® для моделирования работы схем.

LTspice
LTspice® представляет собой мощный программный пакет, включающий в себя SPICE-симулятор, редактор принципиальных схем и средство просмотра осциллограмм с улучшениями и моделями, позволяющими упростить моделирование аналоговых схем. LTspice предоставляет макромодели для большинства выпускаемых компанией Analog Devices импульсных стабилизаторов, усилителей, а также имеет библиотеку устройств для моделирования стандартных схем. Откройте нашу коллекцию для моделирования LTspice здесь.
Поддержка по работе с сигнальными цепями для прецизионных измерений в узкой полосе
Перейдите на форум инженерного сообщества ADI, чтобы найти ответы на распространенные вопросы, получить доступ к информации на блогах и задать свои уникальные вопросы о работе схем и продуктов инженеру ADI. Материалы форума по сигнальным цепям для прецизионных измерений в узкой полосе (Precision Narrow Bandwidth forum) помогают в решении уникальных задач разработки цепей измерения и согласования сигналов, которые должны обладать высокой точностью, высокой скоростью и узкой полосой пропускания.