高精度シグマ・デルタ(ΣΔ)ADC が内蔵するデジタル・フィルタの活用法

2017年10月25日

アナログ・デバイセズは、高精度のシグマ・デルタ型 A/D コンバータ(ΣΔ ADC)を数多く提供しています。このビデオでは、それらのうち「AD7124」、「AD717x」、「AD719x」が内蔵するフィルタの概要を最初に説明します。そのうえで、RMSノイズや、50Hz/60Hz 成分の除去性能、セトリング時間/スループットなど、種類の異なるフィルタ間に存在するトレードオフについて考察します。

AD7124-8 製品詳細ページ

高精度シグマ・デルタ(ΣΔ)ADC が内蔵するデジタル・フィルタの活用法

2017年10月25日
アナログ・デバイセズは、高精度のシグマ・デルタ型 A/D コンバータ(ΣΔ ADC)を数多く提供しています。このビデオでは、それらのうち「AD7124」、「AD717x」、「AD719x」が内蔵するフィルタの概要を最初に説明します。そのうえで、RMSノイズや、50Hz/60Hz 成分の除去性能、セトリング時間/スループットなど、種類の異なるフィルタ間に存在するトレードオフについて考察します。
AD7124-8 製品詳細ページ
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成