画期的な MEMS スイッチ技術

2018年05月31日

アナログ・デバイセズの「ADGM1304」と「ADGM1004」は、画期的な MEMS スイッチ技術を適用した製品です。これらの単極 4 投(SP4T)スイッチは、0Hz/DC ~ 14GHz の範囲で動作します。サイズはリレーの約 1/20 で、10 億サイクルの動作寿命が保証されています。

他のスイッチ製品についてはこちらから

画期的な MEMS スイッチ技術

2018年05月31日
アナログ・デバイセズの「ADGM1304」と「ADGM1004」は、画期的な MEMS スイッチ技術を適用した製品です。これらの単極 4 投(SP4T)スイッチは、0Hz/DC ~ 14GHz の範囲で動作します。サイズはリレーの約 1/20 で、10 億サイクルの動作寿命が保証されています。
他のスイッチ製品についてはこちらから
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成