4つの安定化ループを内蔵した、効率98%、80Vの4スイッチ同期整流式昇降圧コントローラIC
今日の新しい電子システムでは、電圧を変換するだけでなく、それ以上のことができる電力変換回路に対する需要が増しています。定電流・定電圧出力を必要とするシステムもあれば、入力から流れ込む最大電流を制限しなければならないシステムもあります。また、他のパラメータを測定かつ制御できるようにするために、電力変換デバイスをマイクロコントローラにインタフェースしなければならないシステムもあります。これらの要件はすべて、非常に高い変換効率と広い動作電圧範囲という通常の要件を満たした上で追加されるものです。 リニアテクノロジーの LT8705は、4つの安定化ループを内蔵した昇降圧コントローラICで、最大80Vの入力電圧で動作し、最大80Vの出力電圧を生成することができます。LT8705は望みの出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧でも、また望みの出力電圧と等しい入力電圧でも動作可能で、さらに98%を超える変換効率を達成できます。 入力電圧と出力電圧の関係が変化するのに伴い、降圧領域から昇降圧領域、さらに昇圧領域へとスムーズに移行します。強力なゲート・ドライバを内蔵しているので、最大250ワットの電力を処理できます。 LT8705 は4つの安定化ループを内蔵しています。これらのループは出力電圧、出力電流、入力電流および入力電圧を安定化するように設定可能で、システムにおいて、どのような組み合わせでも使用可能です。状態ピンを使用することで、任意の時点でどのループがアクティブであるかを示すことができます。また、 LT8705はリニア・レギュレータも内蔵しており、マイクロコントローラなどの他の負荷に電力を供給するために使用できます。