RFシグナル・チェーンの位相ノイズ性能にとって最良の電源ソリューションを選択する方法

現代の無線周波数(RF)システムは、ますますその複雑さを増しています。そして、このように複雑さが増すことにより、厳密なリンク・バジェットやノイズ・バジェットなど、すべてのシステム指標について最良の性能を実現する必要が生じています。シグナル・チェーン全体にわたって適切な設計を行うことは極めて重要ですが、このシグナル・チェーンにおいて見過ごされがちなのがDC電源です。DC電源は重要な役割を果たしますが、望ましくない影響をもたらす可能性もあります。RFシステムの重要な基準の1つが位相ノイズで、この指標は電源ソリューションの選択次第で悪化してしまうおそれがあります。本稿では、電源設計がRFアンプの位相ノイズに及ぼす影響について検討します。これまで収集したデータは、適切な電源モジュールを選択すれば位相ノイズを最大で10dB改善できることを示しており、電源の選択はRFシグナル・チェーンの最適化にとって極めて重要な要素だと結論付けることができます。

位相ノイズとは

位相ノイズとは、システムの受信側に信号が到達した時の予期せぬ進みや遅れによって生じる、信号に内在するノイズを言います。振幅ノイズが信号の公称振幅からのシフトや変動であるのと同様に、位相ノイズは信号の公称位相からのシフトや変動です。

理想的な発振器は、式1で表されるサイン波を出力します。

数式 1

このサイン波は完璧な周期性を有しており、Videal(t)のフーリエ変換は出力波形の周波数におけるデルタ関数として表されます。発振器の出力をより現実的な形で表現したものには位相(および振幅)のランダムな変動が含まれ、これは式2で表されます。

数式 2

この波形には一定の確率過程ϕ(t)が含まれており、これが信号の位相をある程度シフトさせます。この位相のシフトによって、非理想クロック出力のフーリエ変換は図1のような形状になります。

図1 非理想サイン波の位相ノイズ

図1 非理想サイン波の位相ノイズ

位相が僅かにシフトするので、信号内には複数の周波数成分が存在するようになります。結果として、信号は中心周波数の両側に広がります。

位相ノイズの原因と影響

重要ながら見過ごされがちな位相ノイズの原因が、シグナル・チェーンのDC電源ソリューションです。シグナル・チェーンの電源レールに生じるノイズやリップルは、内部で結合する可能性があります。これが位相ノイズを増大させ、伝送される帯域内の重要な周波数成分を隠してしまったり、搬送波からオフセットされた位置にスプリアスを発生させたりすることがあります。これらのスプリアスは搬送波に近く、厳しい遷移帯域条件のためにフィルタによる除去が容易ではないので、特に対処が難しくなりがちです。

図2. 電源レールのノイズとRF搬送波信号への影響

図2. 電源レールのノイズとRF搬送波信号への影響

位相ノイズには様々な要因が関係します。主なノイズ源は3つあり、それぞれホワイト・フロア・ノイズ、ショット・ノイズ、1/fノイズ(あるいはフリッカ・ノイズ)と呼ばれています。ホワイト・フロア・ノイズは、電流が流れる際の自由電子のランダムな熱運動によって生じます。これは、電流のランダム性によって生じるショット・ノイズに似ています。フリッカ・ノイズは、ホワイト・ノイズやショット・ノイズと異なり、周波数と共に変化します。これは、半導体の格子構造の欠陥から生じるもので、本質的にランダムなものです。フリッカ・ノイズは周波数と共に減少します。したがって、1/fコーナー周波数を低く抑えることが強く望まれます。代表的な位相ノイズ曲線は1/fxの勾配を持つ領域で近似され、x = 0がホワイト・ノイズ・フロア領域(勾配 = 0dB/decade)、x = 1がフリッカ・ノイズ領域(勾配= –20dB/decade)にあたります。x = 2、3、4の領域は搬送波周波数に近くなります。

電源ソリューション

図3 RFシグナル・チェーンの電源トポロジ。

図3 RFシグナル・チェーンの電源トポロジ。

RFシグナル・チェーンのアンプへのバイアシングと電源供給を適切に行えるようにするのは容易でないことが多く、ドレイン電圧を出力ポートとしても使用する場合は特にその傾向が強くなります。市場には、様々なタイプの電源ソリューションとトポロジが存在します。どのような電源ソリューションが必要になるかは、アプリケーションとシステム条件によって異なります。この実験では、図3に示すように、低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータと降圧スイッチング・レギュレータを使ってデータを取得しました。電圧低下が大きく高効率で、動作温度が比較的低い場合の代表的なソリューションが、降圧スイッチング・レギュレータです。スイッチング電源は、12Vなどの比較的高い電圧から、3.3Vや1.8Vといったより一般的なチップレベルの電圧まで、広い範囲に対応できます。しかし、出力電圧に大きいスイッチング・ノイズやリップルを発生させて、性能を大幅に低下させるおそれもあります。LDOレギュレータは、これらの電圧を下げてノイズを小さくすることもできますが、その消費電力は主に熱として現れてきます。入力電圧と出力電圧の差が小さい場合はLDOレギュレータを使用するというのは適切な選択ですが、ジャンクションと周囲の間の熱抵抗θJAが30ºC/Wを超えると、FPGAおよびASICから流れる電流が大きくなると共にLDOレギュレータの性能が急速に低下する可能性があります。

テスト・セットアップ

この実験には3つのアナログ・デバイセズ製パワー製品を利用しました。LTM8063LTM4626、およびLT3045です。使用した電源ソリューションのいくつかのデータシート仕様について、その概要を表1に示します。 

表1. 使用した電源ソリューションのデータシート仕様
LTM8063 LTM4626 LT3045
トポロジ 降圧µModule® 降圧 µModule LDOレギュレータ
入力電圧範囲 3.2V~40V 3.1V~20V 1.8V~20V
出力電圧範囲 0.8V~15V 0.6V~5.5V 0V~15V
出力電流  2A 12A  500mA
ノイズ 約15mVのリップル 約35mVのリップル 1µV RMS
スイッチング周波数 200kHz~2MHz  600kHz~2MHz

入力周波数は、100MHz、200MHz、500MHz、および1GHz~10GHzの範囲を掃引しました。位相ノイズの分析は、10Hz~30MHzの周波数オフセットで行っています。テスト・セットアップを図4に示します。入力RF信号は、Rohde & Schwarz FSWP50位相ノイズ・アナライザによって内部的に生成しました。この発振器は非常に優れた性能を備えています。この発振器を使用したのは、電源によって生じた位相ノイズや変調スプリアスが加わった場合に、それらを明確に識別できるからです。

図4 実験に使用したテスト・セットアップの簡略ブロック図。

図4 実験に使用したテスト・セットアップの簡略ブロック図。

RFシグナル・チェーン内のブロックには、2つのアナログ・デバイセズ製アンプ製品を使用しています。   

表2. 使用したRFアンプのデータシート仕様
HMC8411 ADPA9002
周波数範囲 10MHz~10GHz DC~10GHz
VDD(代表値) 5V 12V
IDD(代表値) 56mA 385mA
ゲイン 15.5dB 15dB
出力P1dB圧縮ポイント(代表値) 20dBm 29dBm

結果

LTM8063とベンチ電源を使って給電した場合のPAの位相ノイズ応答の比較を図5に示します。この図から、1/f周波数以降ではPAの性能が僅かに低下していることが分かります。PAに流れる電源電流がかなり大きくなり、位相ノイズがおよそ2dBないし4dB増加しています。

図5 (a) 2GHzでのHMC8411とADPA9002の性能と、(b) 2つの異なる入力周波数でベンチ電源とLTM8063を使用した場合のADPA9002の位相ノイズ応答

図5 (a) 2GHzでのHMC8411とADPA9002の性能と、(b) 2つの異なる入力周波数でベンチ電源とLTM8063を使用した場合のADPA9002の位相ノイズ応答

入力周波数を2GHzおよび8GHzとした場合のHMC8411の位相ノイズ応答を図6に示します。応答は、式3に示す一般的な位相ノイズと周波数の関係に近い結果となっています。

数式 3

図6 LTM8063使用時のHMC8411の位相ノイズ応答(位相ノイズと周波数の関係)

図6 LTM8063使用時のHMC8411の位相ノイズ応答(位相ノイズと周波数の関係)

この関係は、入力周波数が2倍になるごとに、位相ノイズが約6dB増加することを示しています。これは、周波数が4倍になると、10Hz~100Hzの周波数オフセットでノイズが約12dB増加していることからも分かります。

100MHzと10GHzでLTM8063とベンチ電源を使用した場合のHMC8411の位相ノイズ応答の比較を図7に示します。ベンチ電源使用時の位相ノイズ応答は、特定の電源ソリューションを使用した場合の性能を判定するベースラインとして使用しました。LTM8063は、ベンチ電源と比較して様々な周波数で非常に優れた性能を示しており、広帯域ノイズ・フロアの増加は約2dBに過ぎません。

図7 2つの異なる入力周波数でベンチ電源とLTM8063を使用した場合のHMC8411の位相ノイズ応答

図7 2つの異なる入力周波数でベンチ電源とLTM8063を使用した場合のHMC8411の位相ノイズ応答

一般的に、主電源にはLTM4626のような大電流モジュールが使われます。これは、各回路ブロックの条件に従って配電回路を降圧できるようにするためです。図8からは、LTM8063の位相ノイズ性能が、LT3045超低ノイズLDOレギュレータとカスケード接続したLTM4626のそれと同等であることが分かります。LTM8063からの電圧出力と電流出力で設計条件を満たすことができる場合は、この電源ソリューションを使用することで、かなりの時間とボード・スペースを節約することができます。 

図8 各種の電源ソリューションを使用した場合のHMC8411の位相ノイズ応答(fc = 5GHz)。

図8 各種の電源ソリューションを使用した場合のHMC8411の位相ノイズ応答(fc = 5GHz)。

図9aは、スイッチング電源が周波数帯によって大きく異なる動作を示す可能性のあることを示しています。LTM8063とLTM4626が電源LNAノイズに与える影響は、5kHz以下ではほぼ同じで無視できる程度ですが、それ以上の周波数では両者の影響が大きく異なります。LTM4626はハイエンド・デジタル製品向けの電源として設計され、最適化されています。通常、これらのデバイスには高い効率と高速過渡応答が求められるので、その電源は、パッシブ・インピーダンスが非常に小さい、スイッチ・エッジ・レートが大きい、制御ループのゲインが大きく帯域幅も広い、といった特性を備えています。これらの特徴により、出力電圧に数ミリボルトの変動が生じる可能性があります。これらの変動はデジタル・システムでは重要とはなりませんが、シグナル・チェーン製品の場合にはその性能を損なう可能性があります。しかし、図9bに示すように、LTM4626使用時の出力スペクトラムには顕著なスプリアスは認められず、SFDRは102.7dBです。一方、LTM8063はEMIと出力の両面で低ノイズとなるように設計されており、シグナル・チェーン・アプリケーション内での性能が最適化されています。このデバイスは低周波数で優れた安定性を示し、出力の変動が小さい上に、基本スイッチング周波数とその高調波におけるノイズが非常に小さくなっています。

図9 (a) 異なるスイッチング・レギュレータを電源に使用した場合の5GHzにおけるHMC8411の位相ノイズ応答と、(b) LTM4626を電源に使用した場合のHMC8411のスペクトラム(スプリアスがない)。

図9 (a) 異なるスイッチング・レギュレータを電源に使用した場合の5GHzにおけるHMC8411の位相ノイズ応答と、(b) LTM4626を電源に使用した場合のHMC8411のスペクトラム(スプリアスがない)。

まとめ

シグナル・チェーンの分析を行う場合は、すべてのノイズ源を考慮することが重要です。見過ごされがちなノイズ発生源の1つがDC電源ソリューションで、これはシグナル・チェーンと結合してその性能を大きく損なう可能性があります。ここで得た結果は、電源モジュールの正しい選択が最も重要であり、それにより10kHzオフセットで位相ノイズを10dBも改善できることを示しています。このアプリケーションでは、LTM8063が最良の結果を実現しています。これに対し、LT3045とカスケード接続したLTM4626も同等の位相ノイズ性能を実現しており、RFシグナル・チェーンを最適化するには、適切な電源ソリューションを選ぶことが非常に大切であることが分かります。

参考資料

Acar, Erkan. 「完全統合型のトランスレーション・ループ・デバイスは、なぜ最高の位相ノイズ性能を実現できるのか?」アナログ・デバイセズ、2021年4月

Bergeron, Jarrah. 「電源ノイズやクロック・ジッタが高速DACに及ぼす影響、位相ノイズを解析/管理する」アナログ・ダイアログ、Vol. 51、No. 1、2017年3月

Delos, Peter, and Jarrett Liner. 「DACの位相ノイズ性能を改善、極めて精度の高いDDSアプリケーションを実現可能に」アナログ・ダイアログ、Vol. 51、No. 3、2017年8月

Kester, Walt “MT-008 Tutorial: Converting Oscillator Phase Noise to Time Jitter.” アナログ・デバイセズ、2009年。

Liu, Leo. “スイッチング・レギュレータのノイズを包括的に理解する” アナログ・デバイセズ、2019年1月

Mitchell Sternberg

Mitchell Sternberg

Mitchell Sternbergは、アナログ・デバイセズのシステム・アプリケーション・エンジニアです。計測器チームに所属しています。シグナル・チェーン、信号/電源のインテグリティ、ワイヤレス通信システムなどの設計/分析を担当。イーサネットの規格に対するコンフォーマンス・テストを扱うテスト技術者/ハードウェア開発者としての経験も有しています。ニューハンプシャー大学(ニューハンプシャー州ダーラム)で電気工学の学士号を取得しました。

Erkan Acar

Erkan Acar

ノースカロライナ州ダーラムのデューク大学で博士号と修士号を取得。低コストRFテスト、自動試験装置、高速インターフェースの信号と電源の完全性などに関する様々な研究開発プロジェクトのリーダーを務める。複数の特許を保持し、これまでに多数の記事を執筆。現在は、ベースバンドから110GHz以上の範囲にわたるRFおよびミリ波シグナル・チェーンに関心を寄せる。

David Ng

David Ng

カリフォルニアのアナログ・デバイセズで電源システム・マネージャを務める。産業、航空宇宙、およびヘルスケア・アプリケーション向けの高性能ADC、DAC、トランシーバー、アンプ、その他のシグナル・チェーン・デバイス用電源ソリューションの開発を管理。LTM8000 µModule®製品ラインを開発し、収益性の高い優秀な事業部門に育成。

Sydney Wells

Sydney Wells

Sydney Wells は、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアです。現在、フィールド開発ローテーション・プログラムによって、フィールド・アプリケーション・エンジニアの職務に就くためのトレーニングを受けています。これまでは、パワー・コンバータの評価、製造オートメーション、サプライヤ開発エンジニアリングに関する業務に従事してきました。電源や計測機器に関心を持っています。2020年に、コネチカット大学で電気工学の学士号を取得しました。