Signal Chain Designer:ADC駆動

2025年04月04日

Signal Chain Designerは、ADCの前の回路がADCを駆動して、ADCをその仕様どおりに動作させることができるかどうかを示します。このビデオではその方法を紹介します。また、更に詳細を調べるためにADC Driverツールに移動する方法も紹介されています。

ADCには、サンプリング・サイクルごとに充電する必要のある、サンプリング・コンデンサがあります。このコンデンサは、入力電圧を乱す電荷のバーストを入力に供給します。この電圧は、ADCがサンプリング・コンデンサを入力から切り離すときに、1/2 LSBの精度まで安定化する必要があります。そうでない場合、信号に誤差が生じます。このビデオでは、最大限の精度を得るために、信号がすぐに安定化するだけの十分な強度を持つドライバを用意する方法を紹介しています。

Signal Chain Designer:ADC駆動

2025年04月04日

Signal Chain Designerは、ADCの前の回路がADCを駆動して、ADCをその仕様どおりに動作させることができるかどうかを示します。このビデオではその方法を紹介します。また、更に詳細を調べるためにADC Driverツールに移動する方法も紹介されています。

ADCには、サンプリング・サイクルごとに充電する必要のある、サンプリング・コンデンサがあります。このコンデンサは、入力電圧を乱す電荷のバーストを入力に供給します。この電圧は、ADCがサンプリング・コンデンサを入力から切り離すときに、1/2 LSBの精度まで安定化する必要があります。そうでない場合、信号に誤差が生じます。このビデオでは、最大限の精度を得るために、信号がすぐに安定化するだけの十分な強度を持つドライバを用意する方法を紹介しています。

Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成