AD7892 12ビットADC

2011年05月20日

AD7892は入力レンジのオプションがありAD7892-1が+-10V及び+-5V入力、AD7892-1が0~2.5V入力、AD7892-3が、+-2.5V入力です。 変換レートはAD7892-1とAD7892-3は500KSPS、AD7892-2が600KSPSで動作します。

詳細は、AD7892の製品ページをご覧ください。

AD7892 12ビットADC

2011年05月20日
AD7892は入力レンジのオプションがありAD7892-1が+-10V及び+-5V入力、AD7892-1が0~2.5V入力、AD7892-3が、+-2.5V入力です。 変換レートはAD7892-1とAD7892-3は500KSPS、AD7892-2が600KSPSで動作します。
詳細は、AD7892の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成