AD8512 デュアル、低ノイズJFET入力アンプ

2011年05月20日

AD8512は8MHzの周波数帯域のJFET入力アンプで±5Vと±15Vで仕様が規定されております。 Aグレードで1mV、Bグレードで400uVの入力オフセット電圧と25pFの入力バイアス電圧の特性を持つためAD712のアップグレードに使用する事が出来ます。

詳細は、AD8512の製品ページをご覧ください。

AD8512 デュアル、低ノイズJFET入力アンプ

2011年05月20日
AD8512は8MHzの周波数帯域のJFET入力アンプで±5Vと±15Vで仕様が規定されております。 Aグレードで1mV、Bグレードで400uVの入力オフセット電圧と25pFの入力バイアス電圧の特性を持つためAD712のアップグレードに使用する事が出来ます。
詳細は、AD8512の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成