AD5546 / AD5556 16/14ビット 乗算型DAC

2011年04月21日

この乗算型DACは16ビット製品がAD5546で14ビット製品がAD5556となっています。2または4象限乗算が可能なDACで、DNLは±1LSB、INLは±1LSBまたは±2LSBとなっています。動作電源電圧は2.7から5.5Vと広範囲で、12nV/√Hzというローノイズです。

詳細は、AD5546 の製品ページをご覧ください。

AD5546 / AD5556 16/14ビット 乗算型DAC

2011年04月21日
この乗算型DACは16ビット製品がAD5546で14ビット製品がAD5556となっています。2または4象限乗算が可能なDACで、DNLは±1LSB、INLは±1LSBまたは±2LSBとなっています。動作電源電圧は2.7から5.5Vと広範囲で、12nV/√Hzというローノイズです。
詳細は、AD5546 の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成