画期的な MEMS スイッチ技術
2018年05月31日
アナログ・デバイセズの「ADGM1304」と「ADGM1004」は、画期的な MEMS スイッチ技術を適用した製品です。これらの単極 4 投(SP4T)スイッチは、0Hz/DC ~ 14GHz の範囲で動作します。サイズはリレーの約 1/20 で、10 億サイクルの動作寿命が保証されています。
他のスイッチ製品についてはこちらから画期的な MEMS スイッチ技術
2018年05月31日
アナログ・デバイセズの「ADGM1304」と「ADGM1004」は、画期的な MEMS スイッチ技術を適用した製品です。これらの単極 4 投(SP4T)スイッチは、0Hz/DC ~ 14GHz の範囲で動作します。サイズはリレーの約 1/20 で、10 億サイクルの動作寿命が保証されています。
他のスイッチ製品についてはこちらから
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}