さまざまなアプリケーションに対するSmartMeshネットワークの構成

2017年09月18日

一般に、ワイヤレス・センサ・ネットワークにはさまざまな性能要件があります。多くの場合、データ処理能力、遅延および電力量は、デバイス、顧客、装置、アプリケーションのそれぞれによって異なります。SmartMesh IP™ネットワークは、ユーザが異なる性能の測定基準を互いにトレードオフすることができる簡易インタフェースを提供します。このビデオでは、SmartMesh IPのモートとマネージャが備えるより強力な構成設定の一部を紹介します。これらの設定により、どの種類のネットワークを組み込みたいかをネットワークに知らせることができます。こうした柔軟性があるので、SmartMesh IPのモートとマネージャは、さまざまなアプリケーションを可能にするワイヤレス・ネットワークのプラットフォームになります。

LTC5800-IPM 製品詳細ページ

さまざまなアプリケーションに対するSmartMeshネットワークの構成

2017年09月18日
一般に、ワイヤレス・センサ・ネットワークにはさまざまな性能要件があります。多くの場合、データ処理能力、遅延および電力量は、デバイス、顧客、装置、アプリケーションのそれぞれによって異なります。SmartMesh IP™ネットワークは、ユーザが異なる性能の測定基準を互いにトレードオフすることができる簡易インタフェースを提供します。このビデオでは、SmartMesh IPのモートとマネージャが備えるより強力な構成設定の一部を紹介します。これらの設定により、どの種類のネットワークを組み込みたいかをネットワークに知らせることができます。こうした柔軟性があるので、SmartMesh IPのモートとマネージャは、さまざまなアプリケーションを可能にするワイヤレス・ネットワークのプラットフォームになります。
LTC5800-IPM 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成