ADP5034 / ADP5037 スイッチング・レギュレータ

2012年03月13日

ADP5034 / ADP5037は、2チャンネルのスイッチング・レギュレータと2チャンネルのLDOを内蔵しています。ADP5034は1.2A、ADP5037は0.8Aのスイッチング・レギュレータを内蔵しています。

詳細は、ADP5034のページをご覧ください。

ADP5034 / ADP5037 スイッチング・レギュレータ

2012年03月13日
ADP5034 / ADP5037は、2チャンネルのスイッチング・レギュレータと2チャンネルのLDOを内蔵しています。ADP5034は1.2A、ADP5037は0.8Aのスイッチング・レギュレータを内蔵しています。
詳細は、ADP5034のページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成