ADP2164 6V 4A, 1.2MHz / 600kHz, 同期整流高効率 降圧 スイッチング・レギュレータ

2012年03月13日

ADP2164は、入力電圧範囲は2.7Vから6Vと、従来製品に比べてより高い電圧のマージンが取れている製品です。

詳細は、ADP2164のページをご覧ください

ADP2164 6V 4A, 1.2MHz / 600kHz, 同期整流高効率 降圧 スイッチング・レギュレータ

2012年03月13日
ADP2164は、入力電圧範囲は2.7Vから6Vと、従来製品に比べてより高い電圧のマージンが取れている製品です。
詳細は、ADP2164のページをご覧ください
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成