AD8007 / AD8008 超低歪み電流帰還形高速アンプ

2011年05月02日

このアンプは極めて低歪みであることが特徴である一方、高速に動作し、-3dB帯域幅が利得+1で650MHz、かつスルーレートも1000V/μsとかなり高性能です。­さらにローノイズであり電圧ノイズが2.7nV/√Hz、電流ノイズも22.5pA/√Hzとなっています。これらにより多岐の用途でお使いいただけます。

詳細は、AD8007の製品ページをご覧ください。

AD8007 / AD8008 超低歪み電流帰還形高速アンプ

2011年05月02日
このアンプは極めて低歪みであることが特徴である一方、高速に動作し、-3dB帯域幅が利得+1で650MHz、かつスルーレートも1000V/μsとかなり高性能です。­さらにローノイズであり電圧ノイズが2.7nV/√Hz、電流ノイズも22.5pA/√Hzとなっています。これらにより多岐の用途でお使いいただけます。
詳細は、AD8007の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成