AD74115H/AD74115:ソフトウェアで構成が可能なシングルチャンネルの入出力デバイス

2023年07月06日

「AD74115H/AD74115」は、ソフトウェアによる構成(コンフィギュレーション)が可能なI/Oデバイス(SWIO)です。これらの製品は、設計の段階、コミッショニングの段階、更には現場で稼働中の任意の時点で機能を構成できるようになっています。また、任意のアナログI/O機能とデジタルI/O機能を任意のタイミングで有効にすることが可能です。つまり、究極の柔軟性が得られます。例えば、オートメーション・システムにAD74115H/AD74115を適用すれば、コミッショニングに要する時間を短縮することができます。また、設計段階の終盤を迎えてから変更を行ったり、システムのライフサイクルの任意の時点で再構成を行ったりすることも可能です。加えて、リモート・ターミナル・ユニット型のアプリケーションでは、AD74115H/AD74115と10BASE-T1Lを利用することで、既存のセンサーやアクチュエータとのシームレスな通信を実現できます。

AD74115H/AD74115は、診断機能や障害検出機能、アラート機能も備えています。そのため、構成済みのチャンネルや、接続されているセンサー/アクチュエータに関する様々な洞察を得ることができます。それらの情報は、障害に関する分析に役立てることが可能です。つまり、問題の検出や解析が容易になり、機能が停止してしまう期間を短く抑えられます。シングルチャンネルのSWIOは、チャンネルの絶縁が必要なシステムにも適しています。

AD74115H/AD74115:ソフトウェアで構成が可能なシングルチャンネルの入出力デバイス

2023年07月06日

「AD74115H/AD74115」は、ソフトウェアによる構成(コンフィギュレーション)が可能なI/Oデバイス(SWIO)です。これらの製品は、設計の段階、コミッショニングの段階、更には現場で稼働中の任意の時点で機能を構成できるようになっています。また、任意のアナログI/O機能とデジタルI/O機能を任意のタイミングで有効にすることが可能です。つまり、究極の柔軟性が得られます。例えば、オートメーション・システムにAD74115H/AD74115を適用すれば、コミッショニングに要する時間を短縮することができます。また、設計段階の終盤を迎えてから変更を行ったり、システムのライフサイクルの任意の時点で再構成を行ったりすることも可能です。加えて、リモート・ターミナル・ユニット型のアプリケーションでは、AD74115H/AD74115と10BASE-T1Lを利用することで、既存のセンサーやアクチュエータとのシームレスな通信を実現できます。

AD74115H/AD74115は、診断機能や障害検出機能、アラート機能も備えています。そのため、構成済みのチャンネルや、接続されているセンサー/アクチュエータに関する様々な洞察を得ることができます。それらの情報は、障害に関する分析に役立てることが可能です。つまり、問題の検出や解析が容易になり、機能が停止してしまう期間を短く抑えられます。シングルチャンネルのSWIOは、チャンネルの絶縁が必要なシステムにも適しています。

Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成