高効率のデュアル13Aまたはシングル26A µModuleレギュレータ

2017年09月18日

リニアテクノロジーのLTM4620は独自のリードフレーム設計を使用して高電力レギュレータを非常に小さいフォームファクタのパッケージに収容し、このμmoduleデバイスの上面と底面を通して効果的な熱伝導を実現します。このデバイスを並列接続することで、チャネル間で高精度な電流分担を行う高電流アプリケーションに対応できます。 ビデオ解説を見る 使用できるデモボードを表示

LTM4620 製品詳細ページ

高効率のデュアル13Aまたはシングル26A µModuleレギュレータ

2017年09月18日
リニアテクノロジーのLTM4620は独自のリードフレーム設計を使用して高電力レギュレータを非常に小さいフォームファクタのパッケージに収容し、このμmoduleデバイスの上面と底面を通して効果的な熱伝導を実現します。このデバイスを並列接続することで、チャネル間で高精度な電流分担を行う高電流アプリケーションに対応できます。 ビデオ解説を見る 使用できるデモボードを表示
LTM4620 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成