ゼロドリフト・アンプの性能評価

2017年09月18日

アナログ・アプリケーションは、データ・コンバータの分解能を改善するための高い精度やドリフト性能を求め、定期的な調整を減らすか不要にするための経済的な駆動を要求しています。マイクロボルト・レベルの精度と卓越した低周波数ノイズ性能を実現するゼロドリフト・アンプは、このような高感度の計測システムに最適です。市販されているゼロドリフト・オペアンプの多くは優れた性能を備えていますが、これらの設計に使用されるオフセット補正回路により、性能を大幅に低下させる可能性がある信号成分が生じます。実際のアプリケーションの多くは、とりわけADCを内蔵しソース・インピーダンスが適度なレベルであっても、これらのアンプがデータシートで推奨される精度を達成できません。LTC2057は、ノイズを極めて低いレベルに抑えながら優れたゼロドリフト性能を実現するように設計されています。これらの特性により、LTC2057では他社のアンプ製品よりもはるかに優れた使い勝手と実性能が得られます。

LTC2057 製品詳細ページ

ゼロドリフト・アンプの性能評価

2017年09月18日
アナログ・アプリケーションは、データ・コンバータの分解能を改善するための高い精度やドリフト性能を求め、定期的な調整を減らすか不要にするための経済的な駆動を要求しています。マイクロボルト・レベルの精度と卓越した低周波数ノイズ性能を実現するゼロドリフト・アンプは、このような高感度の計測システムに最適です。市販されているゼロドリフト・オペアンプの多くは優れた性能を備えていますが、これらの設計に使用されるオフセット補正回路により、性能を大幅に低下させる可能性がある信号成分が生じます。実際のアプリケーションの多くは、とりわけADCを内蔵しソース・インピーダンスが適度なレベルであっても、これらのアンプがデータシートで推奨される精度を達成できません。LTC2057は、ノイズを極めて低いレベルに抑えながら優れたゼロドリフト性能を実現するように設計されています。これらの特性により、LTC2057では他社のアンプ製品よりもはるかに優れた使い勝手と実性能が得られます。
LTC2057 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成