ADP2323 / ADP2325 20V Dual 3A/3A と5A/5A 降圧スイッチング・レギュレータ

2012年03月13日

ADP2323 / ADP2325は、入力電圧範囲が20Vまでの2出力3A/3Aもしくは5Aデュアルの製品です。

詳細は、ADP2323のページをご覧ください

ADP2323 / ADP2325 20V Dual 3A/3A と5A/5A 降圧スイッチング・レギュレータ

2012年03月13日
ADP2323 / ADP2325は、入力電圧範囲が20Vまでの2出力3A/3Aもしくは5Aデュアルの製品です。
詳細は、ADP2323のページをご覧ください
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成