banner background image

开启 5G 时代

ADI partners with customers to Instrument the Future. Leveraging industry-leading capabilities, we enable technological advances, further scientific discovery, and improve quality of life. ADI delivers complete solutions from antenna-to-bits and measurement-to-information.

信号链

(3)

单击下图中的某一器件

从 4G 到 5G 的测试和测量功能过渡不可能一蹴而就。它是超越开发和运行生态系统中的当前设备性能的进化飞跃。更宽的频谱。无与伦比的毫米波带宽(28 GHz 和 39 GHz)。正在制定但尚不完善的标准。这些仅仅是挑战的一部分。必须对它们进行测量和测试,然后才能满足它们的要求。

我们可以通过丰富的 RF 产品组合、具有高性能的转换器和深厚的行业知识以及信号链来帮助您实现这一目的。

5G Instrumentation

您为测试 5G 做好准备了吗?

我们很早就为 5G 做好准备了。
在这里了解洞察、创新、成功案例和最新行业发展。

5G

衡量 5G 的影响

Randy Oltman 考虑电子测试和测量 (ETM) 制造商如何为 5G 做好准备并从 5G 中获益。

阅读文章

5G

帮助客户迈向 5G 新时代

了解 Analog Devices 的产品专业知识如何帮助 Rohde 和 Schwarz 满足两款新产品的关键高性能标准。

阅读文章

Wideband Receiver

面向5G、仪器仪表和ADEF的宽带接收器

宽带ADC技术已经发展成熟,可以在曾经由频率转换设计主宰的众多应用中采用RF采样设计

阅读文章

5G

5G 标准博客

随着 5G 离我们越来越近,许多有关它将如何工作的问题需要得到回答。我们的专家为您提供关于新兴 5G 标准的最新动态。

探索 5G 标准博客

参考设计

评估板