如何使电压反相

2026-02-21

Figure 1

   

摘要

这篇关于电源管理技巧的文章介绍了两种电路,分别用于将正电压转换为负电压和将负电压转换为正电压。文章阐述了如何轻松修改降压型稳压器电路,以将正电压转换为负电压;并介绍了如何轻松修改升压转换器,以将负电压转换为正电压。

引言

电源转换器常用于从现有电压轨为电路生成稳定的电源电压。在大多数应用中,电压通过降压转换开关稳压器降低。但有时候,电压需要升高,而这通常利用升压型转换器实现。降压和升压这两种拓扑结构应用于许多领域。

然而,有时电压需要反相。在大多数情况下,需要将正电源电压转换为负电压。这是为了给信号路径中的传感器供电,使其能够处理具有正负电压偏转的信号。例如,+5V和-5V用作运算放大器的电源,以处理信号电压。某些应用需要负电压来安全关断MOSFET的栅极。要从现有正电压产生负电压,图1所示的反相拓扑是合适的方案。其中,正电压被转换为负电压。这种电路结构简单,不需要变压器,可以利用标准降压型开关稳压器IC构建。降压型稳压器的输出电压连接至系统接地端,GND引脚电压产生负电压,该负电压可通过电阻分压器Rfb1和Rfb2进行调节。

图1. 从正电压产生负电压的开关电源转换器

除了这种应用之外,有时还需要将负电压转换为正电压。一种常见应用是在电信领域,其中必须将-48 V转换为+48 V。此外,在工业领域也有应用。针对这一需求,确实存在一种不需要变压器的高效解决方案。图2展示了一种反相升压转换器,它能从负电压产生正电压。它需要的不是降压型稳压器,而是升压型稳压器IC。电源电平必须以适当的方式设计,使得开关的相应体二极管沿正确的方向导通。

图2. 从负电压产生正电压的开关电源转换器

为了高效地将负电压转换为正电压并实现多种特性,需要额外的元器件。例如,不同的设置引脚需要电平转换,以实现软启动或时钟同步等功能。这些引脚上允许的电压范围取决于开关稳压器IC的GND引脚,即负输入电压。

图3. LTC7899电路的LTspice电路图

为了在较高功率下也能实现平稳的切换,可以使用专用开关稳压器IC来有效完成从负电压到正电压的转换。LTC7899就是这样的IC。它是一款开关电源升压转换器控制器,专为将负电压转换为正电压而设计。它使用外部开关,而且同步工作,并在输入和输出之间提供高达135 V的极宽电压范围。图3显示了仿真程序LTspice®中的LTC7899反相电路实现方案,用户可借助该软件对电路进行仿真分析。

结语

无需变压器也能轻松地使负电压和正电压反相。许多应用需要这样的反相功能。目前已有多种简单解决方案,也有众多合适的电源转换器IC可供选择。然而,要设计高性能、易于使用的电路,使用LTC7899等特殊开关控制器将非常合适。

关于作者

Frederik Dostal
Frederik Dostal是一名拥有20多年行业经验的电源管理专家。他曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业并于2001年加入National Semiconductor公司,担任现场应用工程师,帮助客户在项目中实施电源管理解决方案,积累了丰富的经验。在此期间,他还在美国亚利桑那州凤凰城工作了4年,担任应用工程师,负责开关模式电源产品。他于2009年加入ADI公司,先后担任多个产品线和欧洲技术支持职位,具备广泛的设计和应用知识