AD5024 / AD5044 / AD5064 / AD5025 / AD5045 / AD5065 nanoDAC DAコンバータ 

2011年05月20日

AD50x4シリーズはクワッドのDACで、AD50x5シリーズはデュアルのDACです。高精度ということで、1LSBのINL, DNL特性になっています。消費電力も非常に低く、5Vで100μAしか消費しません。

詳細は、AD5024の製品ページをご覧ください。

AD5024 / AD5044 / AD5064 / AD5025 / AD5045 / AD5065 nanoDAC DAコンバータ 

2011年05月20日
AD50x4シリーズはクワッドのDACで、AD50x5シリーズはデュアルのDACです。高精度ということで、1LSBのINL, DNL特性になっています。消費電力も非常に低く、5Vで100μAしか消費しません。
詳細は、AD5024の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成