ADN4624:5.7kVrms、クワッドチャンネル、2.5Gbpsのアイソレータ

2022年01月25日

「ADN4624」は、iCoupler技術を適用したLVDS対応のデジタル・アイソレータです。トータルの帯域幅は10Gbpsで、タイミング精度と堅牢性が高いことを特徴とします。安全性とデータの完全性の高さも、広く信頼を得ているアナログ・デバイセズの製品ならではのものです。この製品を採用すれば、絶縁型の新たなシステム・アーキテクチャを構築することが可能になります。

ADN4624:5.7kVrms、クワッドチャンネル、2.5Gbpsのアイソレータ

2022年01月25日
「ADN4624」は、iCoupler技術を適用したLVDS対応のデジタル・アイソレータです。トータルの帯域幅は10Gbpsで、タイミング精度と堅牢性が高いことを特徴とします。安全性とデータの完全性の高さも、広く信頼を得ているアナログ・デバイセズの製品ならではのものです。この製品を採用すれば、絶縁型の新たなシステム・アーキテクチャを構築することが可能になります。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成