ADR127 / ADR121 / ADR125 高精度で低消費電力の基準電源

2011年10月25日

ADR12Xシリーズは、低消費電力で動作する、高精度基準電源です。一番低電圧のADR127は1.25Vの安定した電圧を出力します。このほか2.5V出力のADR121、5.0V出力のADR125が製品がシリーズ化されています。

詳細は、ADR127の製品ページをご覧ください

ADR127 / ADR121 / ADR125 高精度で低消費電力の基準電源

2011年10月25日
ADR12Xシリーズは、低消費電力で動作する、高精度基準電源です。一番低電圧のADR127は1.25Vの安定した電圧を出力します。このほか2.5V出力のADR121、5.0V出力のADR125が製品がシリーズ化されています。
詳細は、ADR127の製品ページをご覧ください
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成