ADG508F フォールト・プロテクション 8:1 CMOSアナログ・マルチプレクサ

2011年04月28日

ADG508Fは、スイッチが8個入った8対1のアナログ・マルチプレクサです。チャンネル・セレクト・ピンにより、ひとつのスイッチをオンにし、信号を選ぶことができま­す。モデルにつくFは、フォールトプロテクションのことで、大きなアナログ過電圧入力に対してスイッチをオフ状態にし、出力を保護します。

詳細は、ADG508Fの製品ページをご覧ください。

ADG508F フォールト・プロテクション 8:1 CMOSアナログ・マルチプレクサ

2011年04月28日
ADG508Fは、スイッチが8個入った8対1のアナログ・マルチプレクサです。チャンネル・セレクト・ピンにより、ひとつのスイッチをオンにし、信号を選ぶことができま­す。モデルにつくFは、フォールトプロテクションのことで、大きなアナログ過電圧入力に対してスイッチをオフ状態にし、出力を保護します。
詳細は、ADG508Fの製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成