AD8615 / AD8616 / AD8618 低電圧・単電源 24MHz CMOS OPアンプ

2011年04月28日

AD8615、AD8616、AD8618は2.7Vから5Vの低電圧で使用する高性能CMOSオペアンプです。それぞれシングル、デユアル、クワッドのデバイスで、高精­度と24MHzという帯域を持った、使いやすいオペアンプです。これらのデバイスについてご紹介します。

詳細は、AD8615の製品ページをご覧ください。

AD8615 / AD8616 / AD8618 低電圧・単電源 24MHz CMOS OPアンプ

2011年04月28日
AD8615、AD8616、AD8618は2.7Vから5Vの低電圧で使用する高性能CMOSオペアンプです。それぞれシングル、デユアル、クワッドのデバイスで、高精­度と24MHzという帯域を持った、使いやすいオペアンプです。これらのデバイスについてご紹介します。
詳細は、AD8615の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成