AD7794 6チャンネル差動入力、24ビットADC

2011年04月28日

AD7794は6チャンネル差動入力、24ビットのシグマデルタ型AD変換器です。超低ノイズ設計とチョッピング技術による高安定により、最大22ビットの有効ビットを備­えた、高性能ADコンバータです。ブリッジタイプの圧力センサーやレンジの広い温度センサーに最適なこのデバイスについて、ご紹介します。

詳細は、AD7794の製品ページをご覧ください。

AD7794 6チャンネル差動入力、24ビットADC

2011年04月28日
AD7794は6チャンネル差動入力、24ビットのシグマデルタ型AD変換器です。超低ノイズ設計とチョッピング技術による高安定により、最大22ビットの有効ビットを備­えた、高性能ADコンバータです。ブリッジタイプの圧力センサーやレンジの広い温度センサーに最適なこのデバイスについて、ご紹介します。
詳細は、AD7794の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成