ADG704 CMOS 4CHマルチプレクサ

2011年04月21日

CMOS 4CHマルチプレクサであるADG704は以下の特徴をもっています。+1.8V~+5.5V単電源で動作し、ティピカル2.5Ωの低ON抵抗です。一方、-3 dB帯域幅は200 MHz以上で、広帯域で利用できます。

詳細は、ADG704 の製品ページをご覧ください。

ADG704 CMOS 4CHマルチプレクサ

2011年04月21日
CMOS 4CHマルチプレクサであるADG704は以下の特徴をもっています。+1.8V~+5.5V単電源で動作し、ティピカル2.5Ωの低ON抵抗です。一方、-3 dB帯域幅は200 MHz以上で、広帯域で利用できます。
詳細は、ADG704 の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成