AD7380-4ファミリ:4チャンネルの同時サンプリングが可能な小型のADC、分解能は16ビット/14ビット

2022年07月22日

「AD7380-4」は、4チャンネルの同時サンプリングが可能な16ビット互換の逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。電源電圧は3.3Vで、スループット・レートは最大4MSPS。広範なコモンモード電圧に対応する差動アナログ入力を備えています。

AD7380-4ファミリ:4チャンネルの同時サンプリングが可能な小型のADC、分解能は16ビット/14ビット

2022年07月22日
「AD7380-4」は、4チャンネルの同時サンプリングが可能な16ビット互換の逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。電源電圧は3.3Vで、スループット・レートは最大4MSPS。広範なコモンモード電圧に対応する差動アナログ入力を備えています。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成