AD8510 J-FET入力、ローノイズ・アンプ

2012年03月13日

AD8510はローノイズのP型ジャンクションFET入力アンプです。AD8510はセトリング時間:500nSS、スルレート20V/uS、小信号帯域8MHZのAC特性を持ちオフセット電圧:0.4mV、入力バイアス電流75pAのP型JFET入力オペアンプです。

詳細は、AD8510のページをご覧ください。

AD8510 J-FET入力、ローノイズ・アンプ

2012年03月13日
AD8510はローノイズのP型ジャンクションFET入力アンプです。AD8510はセトリング時間:500nSS、スルレート20V/uS、小信号帯域8MHZのAC特性を持ちオフセット電圧:0.4mV、入力バイアス電流75pAのP型JFET入力オペアンプです。
詳細は、AD8510のページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成