AD74115H/AD74115:单通道、软件可配置输入和输出器件

2023-05-26

软件可配置I/O器件带来极高的灵活性,可以在设计阶段、调试阶段甚至现场有效部署期间,随时配置模块功能。任意模拟和数字I/O功能均可随时使用。这不仅缩短了调试自动化系统的时间,而且在后期阶段也能调整设计,或者在系统的整个生命周期内随时重新配置。随着10base-T1L通信技术问世,AD74115和AD74115H还支持与远程终端设备应用中的传统传感器和执行器的无缝通信。

利用片内诊断、故障检测和提醒等功能,用户能够更深入地了解配置的通道和连接的传感器/执行器状况,有助于进行故障分析。因此能够缩短故障影响时间,从而更容易检测和分析问题。单通道SWIO适用于通道隔离系统。

AD74115H/AD74115:单通道、软件可配置输入和输出器件

2023-05-26

软件可配置I/O器件带来极高的灵活性,可以在设计阶段、调试阶段甚至现场有效部署期间,随时配置模块功能。任意模拟和数字I/O功能均可随时使用。这不仅缩短了调试自动化系统的时间,而且在后期阶段也能调整设计,或者在系统的整个生命周期内随时重新配置。随着10base-T1L通信技术问世,AD74115和AD74115H还支持与远程终端设备应用中的传统传感器和执行器的无缝通信。

利用片内诊断、故障检测和提醒等功能,用户能够更深入地了解配置的通道和连接的传感器/执行器状况,有助于进行故障分析。因此能够缩短故障影响时间,从而更容易检测和分析问题。单通道SWIO适用于通道隔离系统。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目