使用LTspice®设计和仿真DC-DC稳压器输入滤波器
Key Takeaways
|
摘要
开关DC-DC转换器因开关动作,会从输入端抽取含有丰富谐波的脉动电流。这些高频(HF)电流分量可能回流至输入电源线并耦合到系统其他部分,从而降低整体电源母线质量。从电磁兼容性(EMC)角度看,DC-DC转换器相当于一个噪声源。一种解决方案是在转换器与电源总线之间设置输入滤波器,防止开关噪声传导回电源端。设计不当的输入滤波器可能无法充分衰减高频分量,还可能导致输出振荡或转换器故障。本文介绍了使用LTspice实现LC差模(DM)输入滤波器所需的设计考量、计算方法和仿真流程。本文重点讨论差模滤波;在实际应用中,通常还需配合共模(CM)滤波才能完全满足合规要求。
引言
开关稳压器因电源转换效率高而被广泛采用,但其开关动作也使其成为传导噪声源。在许多系统中,尤其是包含敏感模拟、射频或通信电路的系统,必须在噪声通过输入电源总线传播前加以控制。输入滤波器通常是第一道防线,但不能将其简单视为附加元件。输入滤波器的谐振、阻尼、与转换器的阻抗交互及启动行为均会影响系统性能。
本文详解了DC-DC转换器差模(DM)输入滤波器的实际设计方法。文中首先回顾了LC滤波器的基本特性,包括衰减斜率、电容等效串联电阻(ESR)和谐振峰值。随后展示了如何增加阻尼以提高稳定性,分析了无阻尼滤波器如何导致启动过压或输出振荡,并说明了如何使用LTspice估算传导发射衰减量及比较单级与两级滤波器方案。
差模LC滤波器特性
LC滤波器属于双极点滤波器,其谐振频率计算公式如下:

每个极点提供–20dB/dec的衰减,总衰减斜率为–40dB/dec。滤波电容的ESR会引入一个零点,为斜率贡献+20dB/dec。零点频率计算公式如下:

图1展示了一个典型LC滤波器示例。L1和C2构成滤波器,C1是V1的去耦电容,Cin代表DC-DC转换器的输入电容。开关DC-DC转换器因开关动作,会从输入端抽取含有丰富谐波的脉动电流。滤波器必须在相关频段内衰减输入电流,防止其回流至电源端并污染为其他敏感电子设备供电的总线电压。随着频率升高,C2的电抗减小而L1的电抗增大,使电流谐波被旁路到地。
理想的滤波电感应具有适中的电感值和较低的直流电阻(DCR)。过大的电感会减缓对负载瞬态的响应;由于电感与输入串联,应尽可能降低DCR以减小压降和功耗。设计权衡在于:在保持相同f0的前提下,减小电感值需相应增大电容值。电容ESR也会影响目标频点的总衰减量。
图1所示LTspice原理图中,ESR在1mΩ和100mΩ两个值之间步进变化。f0保持在33.4kHz不变,因为谐振频率不由电容ESR决定,但ESR零点频率 fESR从7.23MHz (1mΩ)移至72.34kHz (100mΩ)。图2展示了此电路的仿真结果。若DC-DC转换器开关频率为1MHz,两种ESR下的衰减差值为22.7dB。ESR零点会将滤波器斜率从–40dB/dec降至–20dB/dec,从而限制可实现的高频衰减量。
设计人员通常倾向于选用低DCR和低ESR元件,这在大多数情况下是正确的做法。然而,由于LC滤波器本质上是一种谐振RLC网络,极低的ESR可能在 f0处产生显著峰值。这意味着输入滤波器的输出阻抗会达到较高值,使设计更易出现不稳定问题。根据Middlebrook准则,为避免不稳定,输入滤波器的输出阻抗必须始终低于转换器的输入阻抗。因此,必须对上述峰值进行阻尼处理。峰值幅度与品质因数相关,计算公式如下:

若fESR ≫ f0,滤波器将呈现高Q值和显著峰值,但仍保持–40dB/dec的斜率。若fESR ≫ f0,则Q ≈ 1,系统呈现阻尼响应。可通过在滤波电容两端并联RC支路来实现阻尼。当Q ≈ 1时,阻尼电阻值计算公式如下:

阻尼电容值通常选取为滤波电容值的3倍至10倍。
无阻尼与阻尼LC滤波器设计示例
图3展示了当滤波电容ESR低至1mΩ时,无阻尼滤波器与阻尼滤波器的差异。C5选为C4容值的4.5倍,R1计算值为0.213Ω,实际选用0.2Ω电阻。图4所示仿真结果表明,在1MHz处无明显峰值,衰减量约为–58dB。
将无阻尼滤波器连接至DC-DC转换器输入端时,可能出现以下两个设计问题。
- IC在启动时可能会失败:
启动时,输入电压可能发生振铃,峰值接近VIN的两倍。对于12V转5V且IC绝对最大输入额定值为42V的设计,此类启动过压不太可能损坏器件。但在28V转5V的设计中,振铃电压可能超过绝对最大输入额定值,从而导致IC损坏。 - 输出可能会振荡:
LC滤波器本身易在f0处发生振荡,脉动输入电流会持续激发此谐振。图5展示了LT8609S的内置LTspice原理图。电路中添加了输入滤波器和额外输入电容以复现无阻尼滤波器设计。滤波器谐振频率f0由L2和总电容CT= C7 + C8 + C9决定,计算公式如下:

结果如图6所示,输出电压在滤波器谐振频率处出现振荡。探测after_filter网络可发现根本原因:输入电压发生了振荡。此外,峰值电压达46.6V,超过了LT8609的42V绝对最大输入额定值。
LTspice中的设计示例
本例中,无线电接收器需在3A负载电流下将15V转换为5V。开关频率为1MHz,设计须符合MIL-STD-461G标准。选用LT8624S(第三代Silent Switcher® 器件),因其具备低噪声和低电磁干扰(EMI)性能。依据数据手册和 LTpowerCAD计算出该设计的元件值,如图7所示。
MIL-STD-461G规定了电源线的传导发射限值:CE101覆盖30Hz至10kHz, CE102覆盖10kHz至10MHz。限值单位为dBµV,需配合线路阻抗稳定 网络(LISN)使用,LISN置于电源与受试设备(EUT)之间。LISN提供已 知阻抗(通常约50Ω),并将EUT产生的传导电流转换为输出端 可测量的电压。LTspice LISN电路可参考文章《如何使用LTspice获 得出色的EMC仿真结果 - 第1部分》。图8展示了CE102限值曲线。 对于28V以下系统,CE102基础曲线在约1MHz以上给出了约60dBµV 的平坦限值。仿真完成后,将光标悬停在电压源上以绘制流 过V1的电流;光标变为电流探头后,点击左键即可。显示I(V1) 波形后,在波形查看器中右键单击并选择View → FFT。此时 将弹出窗口供选择快速傅里叶变换(FFT)显示的波形。选择I(V1)并点击 OK。随后显示I(V1)的FFT结果,左侧纵轴以dB为单位显示 幅值。如需将幅值转换为线性刻度,请将光标悬停在左侧纵 轴上直至变为标尺图标,然后右键单击打开Left Vertical Axis – Magnitude 窗口。将单选按钮从 Decibel 改为Linear,然后点击 OK。 输入电流幅值即以线性刻度显示。图9显示I(V1)幅值约为657mA。 利用LISN约50Ω的输入阻抗将此电流转换为电压:

将32.85V转换为dBµV:

所需的滤波器衰减量为150dB – 60dB = 90dB。另一种计算方法是利用60dBµV = 1mV的关系。即:

将仿真得到的657mA除以20µA得到32,800,20log(32800) = 90.31dB。
下一步是确定在1MHz处实现–90dB衰减所需的滤波器谐振频率。LC滤波器的衰减量计算公式如下:/p>


设计过程中通常先选定电感值,再利用滤波器方程求解电容值。对于单级LC滤波器而言,90dB的衰减目标过高,难以在保持快速瞬态响应的同时选出合适元件。例如,若选用4.7µH电感:

为对滤波器进行阻尼处理,至少需要170µF × 3 = 510µF的阻尼电容,此容值过大。一种方案是增大电感值并仅使用单级LC滤波器。此举可减少元件数量,但会牺牲尺寸、成本和瞬态响应性能。更实用的方案是采用两级LC滤波器,其在达到 fESR之前形成四阶滤波器,衰减斜率达–80dB/dec。更陡峭的斜率允许将 f0提高10倍,同时仍能满足衰减目标。作为对比,当 f0= 56.2kHz时,单级LC滤波器需选用33µH电感,而两级LC滤波器仅需1µH电感。


图10展示了两种滤波器电路,图11为仿真结果。单级滤波器勉强达到–90dB衰减,且仅在电容ESR为2mΩ或更低时才能实现,表明ESR零点已影响衰减斜率。对于fSW = 1MHz的应用,33µH电感值过大,不利于快速瞬态响应。相比之下,两级LC滤波器使用较小值的元件即可提供超过–100dB的衰减量。额外的衰减裕度增强了设计信心,确保即使在电容因偏置电压和温度发生降额后,仍能满足90dB的衰减目标。
结语
综上所述,本文阐述了开关稳压器输入滤波器的设计要点:既要充当EMI滤波器,又要作为连接转换器的稳定电源接口。简单的LC滤波器可提供强大的差模衰减,但必须综合考虑电容ESR、谐振峰值、启动行为及与转换器输入阻抗的相互作用,以避免不稳定或过压应力。借助LTspice,可根据传导发射限值估算所需衰减量,比较单级与两级方案,并在硬件制作前验证阻尼效果。作为实用设计指南,建议从发射目标和目标频段出发,在满足衰减要求的前提下选用最小电感值,采用低DCR元件并在必要时添加主动阻尼,检查谐振峰值和启动过冲,考虑电容降额和ESR变化,最后通过频域和时域仿真验证最终设计,再使用LISN进行实验室实测。