安全性与抗扰度设计— 第一部分:工业PC接口的安全隔离原理

Figure 1

   

关键要点

  • 在数据采集前端,单个上游加强型隔离栅可替代各通道的加强型隔离。如此一来,各通道仅需实现功能隔离,从而在保持系统级防护的同时,缩小尺寸、降低成本与复杂度。
  • 针对250V rms市电供电,IEC 60601-1标准要求2 MOPP具备8mm爬电距离与电气间隙,并通过1分钟的4kV rms介电强度测试。1 MOPP将测试电压降至1.5kV rms。

摘要

随着工业工作负载日趋严苛,市场对工业PC (IPC)等高性能计算平台的需求持续攀升。这类体积小巧、性能强劲的系统必须满足严苛的安全规范,而相关要求往往源于外接第三方设备与线缆的用户可触及接口。

本文为系列文章的第一部分,梳理了IPC的接口隔离要求所依据的安全标准与电磁兼容(EMC)标准。应以 IEC 61010-1、IEC 60601-1两大标准为核心参考,了解隔离类型的选型方法,确定爬电距离、电气间隙、绝缘耐压的相关要求,从而搭建稳定可靠、支持即插即用且具备成本优势的系统架构。

简介:工业PC定义

现代工业PC是面向工业专项任务设计的紧凑型模块化计算设备。设备普遍采用无风扇设计并做加固处理,可在恶劣环境下稳定运行;针对高功耗CPU/GPU,也具有主动散热版本。

得益于算力提升与人工智能加速平台的普及,工业PC已广泛应用于工厂自动化与边缘计算领域,在高端控制、机器视觉、数据分析及机器人场景中,逐步补充甚至替代可编程逻辑控制器(PLC)。

行业当下的一大主流趋势是模块化设计。厂商普遍采用计算机模块(COM)与系统化模块(SoM)方案,例如NVIDIA Jetson系列模块或基于Intel/AMD芯片的COM Express模块。模块化设计大幅降低了定制工业PC的开发难度:只需根据业务需求,将定制载板与通用商用计算模块搭配使用即可。模块化设备安装方式灵活、维修便捷,也更易集成各类专用元器件。

如图1所示,典型的IPC集成了:

SoM/COM模块组件:

  • CPU/片上系统(SoC):通常采用x86或Arm®架构,部分集成GPU。
  • 内存和存储:高速内存(DDRx)和固态硬盘(SSD/NVMe)。

载板组件:

  • 工业I/O接口:USB、RS-485接口、视频输入、带隔离功能的数字/模拟I/O。
  • 通信模块:以太网(MAC + PHY)、Wi-Fi/蓝牙、蜂窝网络(LTE/5G)。
  • 高速扩展接口:PCIe、SATA连接、现场总线/运动控制卡 (EtherCAT、PROFINET等)。
  • 系统电源管理与维护:稳压器、瞬态保护和电源监控器。
Figure 1. A block diagram of an industrial PC (IPC).
图1:工业PC (IPC)框图

模块化架构下,工程师的核心工作是完成载板电源、连接器及工业I/O接口的设计,保障系统适配复杂严苛的现场工况。工业PC并非单纯取代现有自动化设备,更多用于拓展工厂自动化能力。

工业PC的典型应用场景包括设备控制、状态监测、HMI/SCADA 可视化、机器视觉、机器人、数据采集、边缘数据分析与网关。 典型应用包括:

  • 工厂自动化:高端控制、软PLC架构下的PLC替代方案、机器人、运动控制、机器视觉、质量检测。
  • 交通运输:轨道交通系统、车辆(客车、货车)、乘客信息系统、预测性维护。
  • 能源与公用事业:太阳能/风能电站控制器、变电站自动化、状态监测和边缘端数据聚合。
  • 医疗健康:患者监护网关、影像系统控制器、设备互联和网络安全网关。
  • 智慧城市与物联网(IoT):安防监控与视频分析、边缘端网关、交通管控、环境监测。

影响工业PC隔离设计的安全与电磁兼容要求

根据终端应用场景的不同,工业PC需满足系统防护与设计规范,符合安全标准及电磁抗扰度(EMI)要求。用户可触及接口与外置长线缆,是危险电压、地电位差、浪涌干扰及传导射频干扰侵入设备的主要路径。因此,电气隔离成为主流设计手段,既能满足电气分隔、故障限制、抗干扰的设计目标,也能保障接口稳定实现即插即用。

下述各项标准针对不同行业安全风险,明确了工业PC接口必须满足的隔离间距(爬电距离/间隙)与绝缘耐压限值:

  • IEC 60601-1—医用电气设备:定义了患者和操作人员安全保护要求。通常对应用部件和可触及连接器提出严格的隔离要求(患者保护措施(MOPP)/操作人员保护措施(MOOP))。
  • IEC 61010-1/IEC 61010-2-201—工业和实验室设备:规定了控制、测 量和实验室系统的电气安全要求。
  • IEC 60079-11—爆炸性环境中的本质安全(IS):要求危险区域内的电路做限能设计,确保在规定故障条件下,电路不会因电火花或高温表面引燃爆炸性气体。当本质安全(IS)电路之间、或本质安全电路与安全区内的非本质安全电路互联时,电气隔离是维持限能边界的标准方案。
  • IEC 61508—电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全:定义了实现安全完整性等级(SIL)的要求。电气隔离虽非强制要求,但被广泛用于阻断故障传播、支持故障排查。例如,两套相互电气隔离的独立通道,可避免通道间故障蔓延,有效降低共因故障(CCF)发生概率。

除安全规范外,工业PC接口还必须满足传导抗扰度要求。外置长线缆与第三方设备连接,会让电快速瞬变、浪涌、射频干扰直接侵入设备;无论接口是否做电气隔离,设备端口均需通过相关合规测试。而电气隔离可切断直流回路与接地环路,搭配具备高共模瞬态抗扰度(CMTI)的隔离器件,能避免共模干扰造成信号异常,进而提升设备整体抗干扰能力。系列文章的第二部分将详细解读上述标准及对应的测试方法。

例如,特定应用领域的EMC标准定义了不同设备需达到的抗扰度等级与性能判定准则:

  • IEC 61326-1—测量、控制和实验室用电气设备的电磁兼容性要求
  • IEC 61131-2—PLC、IPC及工业控制设备的功能要求和电磁兼容性 要求
  • IEC 61000-6-2—工业环境通用电磁抗扰度标准
  • IEC 60601-1-2—医用电气设备的电磁兼容性要求

通用传导抗扰度标准(被特定应用领域的标准引用):

  • IEC 61000-4-4—针对电源线与信号线的电快速瞬变(EFT/脉冲群)抗扰度测试
  • IEC 61000-4-5—针对电源线与信号线的浪涌抗扰度测试(包括雷击浪涌和开关操作浪涌)
  • IEC 61000-4-6—对射频场引起的传导干扰的抗扰度(通常与接地环路和共模耦合效应相关)

I/O接口设置安全隔离的必要性

工业PC厂商普遍在外部接口处集成安全隔离电路,一方面保护操作人员免受危险电压伤害,另一方面简化系统级隔离匹配设计,并实现与第三方设备的即插即用对接。本节重点讲解安全隔离,功能隔离将在第二部分展开说明。

操作人员安全保护

在设备正常运行或出现故障时,隔离措施是保护操作人员远离危险电压的关键。

依据IEC 61010-1标准:设备处于单一故障状态时,若可触及部件电压超过交流50V rms或直流120V,则件判定为危险带电部件。

无论设备正常运行,还是出现单一故障(单套防护装置(MOP)失效或单一故障触发安全风险),都必须杜绝危险带电隐患。

为满足上述要求,设备通常采用双重隔离(基本隔离 + 补充隔离)或加强隔离方案,如图2所示。

Figure 2. Possible measure of protection between a hazardous part and
an accessible part.
图2:在危险部件与可触及部件之间可能采取的保护措施

下文结合对应的安全标准与系统架构,说明医用及工业PC爬电距离、电气间隙的计算方法。

系统架构优化及第三方设备集成简化

优化系统级隔离设计

在外部接口处策略性地设置隔离措施,可以简化系统其他部分的隔离要求。例如,在用户可触及接口处设置加强隔离栅后,上游电源部分仅需配置基本隔离即可;前提是整套系统在危险电压至人体接触端的路径上,串联设置两道独立防护。两道独立隔离栅共同构成双重隔离,可有效抵御单一故障,防止人员接触危险带电体。

面向工业前端的智能隔离架构

类似的优化也适用于工业数据采集(DAQ)系统,其中既需要功能隔离(用于电平搬移和耐受高共模电压)也需要安全隔离。若为每一路测量通道单独配置加强隔离,会增大设备体积、抬高成本并提升设计复杂度。更优方案是在前端总路径设置一道加强隔离栅,将数据采集前端与系统主体隔离。每个通道仅需配置功能隔离,用于电平搬移和高边测量。这种架构在系统层面保持了加强隔离,同时降低了每个通道的复杂性和成本。最终方案为:通道阵列后端设置一道加强隔离栅,各通道配套独立功能隔离栅,在缩减板卡面积、控制成本的同时,兼顾安全防护、电平搬移与通道间隔离需求。

与商用外设的即插即用集成

在工业或医用PC的接口(如HDMI或USB端口)上添加安全隔离,能够使用现成的显示器或消费电子设备,同时保持整个系统符合IEC 60601-1和IEC 61010-1标准。即便外接设备本身不满足上述标准,整机合规性也不受影响。设计上将外接设备视作潜在不安全设备,依靠设备内部符合规范的隔离栅实现安全防护。这种方法简化了现场集成,支持真正的即插即用,同时提升设备对人为操作失误的容错能力。

确定安全应用中的爬电距离、间隙和隔离电压要求

安全标准明确了隔离栅的最小电气间隙、爬电距离、绝缘耐压(耐压测试)及结构设计要求。各项参数取值由隔离类型(功能隔离、基本隔离、补充隔离、加强隔离)与额定工作工况决定。下文结合IEC 60601-1、IEC 61010-1标准,详细介绍各项参数最小值的计算方法。

医用PC(依据IEC 60601-1)—爬电距离、间隙 和隔离电压的计算

依据IEC 60601-1,爬电距离与电气间隙由市电电压、隔离类型(基本隔离/加强隔离,对应1 MOPP/2 MOPP)决定,具体数值参见标准中的表12。例如,设备接入250V rms市电,且隔离接口要求满足2 MOPP,对应爬电距离与电气间隙最小值为8mm。参见表1。

表1:满足患者防护要求的最小爬电距离
工作电压(V rms) 满足1 MOPP的爬电距离(mm) 满足2 MOPP的爬电距离(mm)
12 1.7 3.4
30 2 4
60 2.3 4.6
125 3 6
250 4 8

IEC 60601-1通过绝缘强度测试定义隔离电压要求,规定了1分钟耐压测试电压。测试电压取值取决于市电电压、电路类别(市电电路/二次电路)及隔离等级(1 MOPP/2 MOPP),相关要求见标准中的表6。例如,设备接入250V rms市电,市电侧电路与可触及电路/患者连接电路之间要求满足2 MOPP,则所需的介电耐压测试电压为4kV rms(持续1分钟);若为1 MOPP要求,测试电压则为1.5kV rms。参见表2。

表2:市电保护类固体隔离测试电压
峰值工作电压U (Vpeak) 交流测试电压(V rms)
(市电保护)
1 MOPP 2 MOPP
U ≤ 212 1500 3000
212 < U ≤ 354 1500 4000

工业PC(依据IEC 61010-1)—爬电距离、间隙 和隔离电压的计算

依据IEC 61010-1,爬电距离与电气间隙由以下参数决定:过压类别(OVC)、额定市电电压、污染等级(PD)、材料组别(封装/印制板材料)、隔离类型(基本隔离/加强隔离)。针对150V rms、1250V rms市电工况,对应爬电距离与电气间隙见IEC 61010-1中的表4。若要求采用加强隔离,爬电距离取值为同工况下基本隔离的2倍。例如,设备应用场景为过压类别II、污染等级II,接入250V rms市电,USB接口要求配置加强隔离。若隔离材料为I组材料,最小爬电距离为3.0mm(基本隔离要求1.5mm的2倍);若为II组材料,最小爬电距离则为4.2mm。参见表3。

表3:过压类别II、最高300V市电电路的爬电距离和间隙距离
工作电压(V) 间隙值(mm) 爬电距离值(mm) (其它隔离材料污染等级II)
材料I组 材料II组
≤ 150 0.5 0.8 1.1
>150 ≤ 300 1.5 1.5 2.1

依据IEC 61010-1,隔离(绝缘耐压)电压由过压类别、额定市电电压、隔离类型(基本隔离/加强隔离)决定。对于过压类别II、额定市电电压不超过300V的设备,1分钟介电耐压测试电压参见IEC 61010-1中的表5。假设设备接入250V rms市电,且在接口处要求使用加强隔离,则所需的最小隔离测试电压为3kV rms(持续1分钟)。参见表4。

表4:过压类别II、最高300V市电电路的固体隔离测试电压
工作电压(V rms) 1分钟交流测试电压(V)
基本隔离和补充隔离 加强隔离
≤150 1350 2700
>150 ≤ 300 1500 3000

结语

本文介绍了常见的工业PC架构,阐明了用户可触及I/O接口成为安全隔离设计核心考量点的原因。本文以IEC 60601-1、IEC 61010-1为核心依据,提供了一套可落地的设计方法:根据隔离类型(基本隔离、补充/双重隔离、加强隔离;适用场景下的1 MOPP/ 2 MOPP),确定接口爬电距离、电气间隙、绝缘耐压等参数,以此搭建稳定可靠、支持即插即用的系统架构。

第二部分将从安全导向的隔离协调设计转向抗扰度导向的接口设计,结合外置长线缆、第三方设备共存的实际应用场景,讲解电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导射频干扰等指标如何影响防护方案与隔离器件的选型。

关于作者

Riccardo Privitera
Riccardo Privitera是ADI公司的产品应用工程师。他拥有卡塔尼亚大学电子工程学士学位和都灵理工大学微电子工程硕士学位。目前,他主要负责定义、支持和开发基于iCoupler®技术的高速隔离接口。
Prasanthi Yerra
Prasanthi Yerra是ADI公司的系统应用工程师,拥有7年的电子系统研发经验。她拥有米兰理工大学电子工程硕士学位。她的职业生涯始于物联网项目的嵌入式开发,随后担任激光束扫描技术和隔离产品的应用工程师。目前,她主要负责精密信号链和隔离产品的系统应用。