一种简单直观的模拟电路温漂分析方法

2026-10-21

Figure 1

   

Key Takeaways

  • Sorting analog circuits into additive or multiplicative categories tells you whether ATC or RTC drives temperature drift. This framework turns complex tempco analysis into simple calculations.
  • Matching a resistor's RTC to the numerator's RTC in magnitude and polarity can slash overall temperature drift. Predict tempco performance before running simulation or silicon validation.

摘要

温度变化是精密模拟电路中最顽固的误差源之一。尽管人们对器件层面的温度效应已有充分认知,但受非线性依赖关系和混合电路特性影响,系统级温漂(tempco)分析往往十分复杂。本文提出了一种简单的一阶分析方法,用于评估常见模拟电路的温漂。通过将电路特性分为加法和乘法两类,设计人员能够快速估算温 度灵敏度,识别主要温漂贡献项,并在设计早期采用有效的补偿技术。

引言

模拟电路并非在温度恒定的理想环境中运行。晶体管结电压、电阻值和载流子迁移率均会随温度变化,进而造成基准电压、偏置电流、失调电压和增益发生漂移。在数据转换器、传感器、电源管理系统等众多应用中,温度漂移会直接限制电路可实现的准确度水平。

尽管现代仿真器支持温度扫描仿真,但手动分析依然具备重要价值,能够解答两个基本问题:

  • 哪些参数或器件是影响温度漂移的主要因素?
  • 电路拓扑如何放大或抑制这类温度漂移效应?

本文介绍一种基于规则的温漂分析方法,只需基本计算和直观电路检查即可完成分析。

绝对温漂(ATC)与相对温漂(RTC)

开展电路分析之前,需要先区分两种常用的温漂形式。

绝对温漂

ATC用于衡量输出量随温度的直接变化量:

典型单位包括mV/°C、µA/°C或Ω/°C。当绝对误差至关重要时, 例如基准电压漂移,ATC最为有用。

相对温漂

RTC将漂移量针对标称值做归一化处理:

其单位通常为ppm/°C或%/°C,尤其适用于绝对输出值可调的电路,例如可调输出(VOUT)稳压器电路。

电路温度特性分类

进行温度分析时,大多数模拟电路都可归为两类函数模型中的一种。

第1类:加法和减法函数

定义

加法或减法函数的形式如下:

示例

带隙基准电压源就是一个典型例子:

其中:

  • VBE为与绝对温度成反比的负温度系数(CTAT)
  • ΔVBE为与绝对温度成正比的正温度系数(PTAT)

温漂分析规则

对于加法函数:

关键洞察:

ATC可以代数相加。如果某一项的温漂远大于其余各项的温漂,则该项是影响整体漂移的主要因素。

对实际设计的启示

通过正负ATC项相互抵消,可实现与温度无关的特性。该原理是带隙基准电压源和许多补偿偏置发生器的理论基础。

第2类:乘法和比率函数

定义

乘法或比率函数的形式如下:

示例

基于电压与电阻比的基准电流:

温漂分析规则

进行一阶微分推导:

其中,符号由乘除运算形式决定。

关键洞察:

RTC项可以代数相加。对于乘法式电路,采用正负RTC项相互抵消能够最小化温度漂移。

对于比率式电路,令分子、分母RTC的幅值与极性相互匹配,即可使温度漂移最小化。

方法应用示例:基准电流

以图1所示的简单基准电流发生器电路为例:

Figure 1. Simple reference current generator using bipolar transistor’s base-emitter voltage (V<sub>BE</sub>) and resistor to generate reference current.
图1:使用双极性晶体管的基极-发射极电压(VBE )与电阻生成基准电流的简单基准电流发生器。

已知条件:

  • VBE ≈ −2mV/°C (CTAT)
  • RTCR2 = +100ppm/°C

基准电流的RTC为:

例如,当 VBE ≈ 0.7V时,可近似算出 VBE引入的RTC如下:

将式11和RTCR2代入式10可得:

根据式12,IREF呈现显著的负温度相关性。

此时选择一个RTC幅值和极性与分子RTC相匹配的电阻,能够显著降低整体温度漂移。

为何该方法有效

该方法之所以有效,原因在于:

  • 在大部分工作范围内,一阶温度效应占主导地位
  • 相较于一阶效应,高阶非线性项通常更小,在不需要超高精度的应用中往往可以忽略不计
  • 该分析能够直接反映电路元件的综合特性。

最重要的是,它让设计人员能够在仿真或硅验证之前预测电路温度性能。

设计指南总结

  • 分析具有加法或减法行为的电路时,应使用ATC
  • 分析具有乘法或比率行为的电路时,应使用RTC

结语

有效的温漂分析无需复杂的手段。通过将电路分为加法和乘法两类,并配合简单的数学计算,工程师就能快速洞察电路温度特性。该方法将器件特性与实际电路设计有效关联起来,有助于工程师更快收敛至稳定可靠、能够适应温度变化的解决方案。

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

行业解决方案
产品分类