测试5G
ADI公司了解您在5G领域面临的挑战:不完整且不断变化的标准、技术愈加复杂、更广泛的频谱范围。但在满足5G的要求之前,必须先对它们进行测量和测试。
作为拥有深厚的领域知识和专业知识的合作伙伴,ADI帮助客户规划和构建高性能的测试和测量设备,使5G网络基础设施成为可能。我们着眼整个大局,并且了解测试、构建和利用新市场应用之间的联系。
从高速转换器到毫米波组件,ADI公司提供核心技术和市场洞察,可以帮助客户在如今5G的早期实施阶段获利。随着时间发展,ADI公司已准备好帮助客户重新设计系统,以开发、测量和部署未来的突破性新应用。

“ADI拥有市场上最全面的产品组合之一,可用于应对5G ET&M挑战。”
Duncan Bosworth
仪器仪表市场组总经理
ADI公司
出色的性能技术
- 高性能直接RF数据转换器
- 高频率范围RF产品组合
- 低相位噪声和杂散
- 出色线性度和宽带宽
- 明确有效的Power by Linear™产品组合
- 实现仪器仪表级EVM性能
重要合作伙伴
- 广泛的RF、模拟、数据转换器和电源产品组合
- 高性能参考设计
- 适合仪器仪表和工业应用的耐久性部件
- 设计精良的工具(ADISimPLL、LTspice®)
5G通信:“5G Network on a Bench”(长椅上的5G网络)的诞生
在应对众多的技术挑战、紧迫的时间表和不完整的标准时,ADI和Keysight携手合作,开发出最先上市的无线测试平台,由此实现首款通过行业认证的5G手机。
克服与5G有关的挑战
ADI仪器仪表总经理Duncan Bosworth探讨了5G测试和测量的机遇,以及如何才能领先于标准、了解复杂性和克服挑战,以实现全行业范围的过渡。