AD7663 250kSPS 16ビット CMOS

2011年04月21日

AD7663は250kSPS 16ビットのCMOS ADコンバータです。高精度かつローノイズであることが特徴で、INLは最大±3 LSB、ノーミッシング・コードです。ノイズ性能はSINADで90dB、歪も-100dBとそれぞれ高性能です。

詳細は、AD7663 の製品ページをご覧ください。

AD7663 250kSPS 16ビット CMOS

2011年04月21日
AD7663は250kSPS 16ビットのCMOS ADコンバータです。高精度かつローノイズであることが特徴で、INLは最大±3 LSB、ノーミッシング・コードです。ノイズ性能はSINADで90dB、歪も-100dBとそれぞれ高性能です。
詳細は、AD7663 の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成