AD680 低消費電力/低価格 2.5V リファレンス電圧源

2011年08月30日

AD680は2.5Vのリファレンス電圧源です。 最大250μA の低消費電流で、レーザ・トリムで高精度を実現しています。また、温度係数が20ppm/℃と調整済みであることも特徴です。

詳細は、AD680の製品ページをご覧ください。

AD680 低消費電力/低価格 2.5V リファレンス電圧源

2011年08月30日
AD680は2.5Vのリファレンス電圧源です。 最大250μA の低消費電流で、レーザ・トリムで高精度を実現しています。また、温度係数が20ppm/℃と調整済みであることも特徴です。
詳細は、AD680の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成