ADA4051-1 / ADA4051-2 1.8V~マイクロパワー ゼロ・ドリフトOPアンプ

2011年10月25日

マイクロパワー・ゼロ・ドリフトOPアンプです。13μAティピカルという非常に小さい電源電流で動作します。電源電圧も単電源で1.8V~という低電圧です。

詳細は、AD4051-1の製品ページをご覧ください。

ADA4051-1 / ADA4051-2 1.8V~マイクロパワー ゼロ・ドリフトOPアンプ

2011年10月25日
マイクロパワー・ゼロ・ドリフトOPアンプです。13μAティピカルという非常に小さい電源電流で動作します。電源電圧も単電源で1.8V~という低電圧です。
詳細は、AD4051-1の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成