東京 (2008年09月18日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、オンチップ過電圧保護回路付きの高集積高精度オペアンプ「ADA4091-2」を発表しました。産業用機器の設計者はこの高精度オペアンプADA4091-2を使用することで、ディスクリートのアナログ入力ソリューションを、業界で最も信頼性の高い、高精度で使い易いソリューションに置き換えることができます。
ADA4091-2オペアンプは、デバイスのオンチップ過電圧回路も含めて完全仕様になっています。これにより、機器の設計およびエラー解析が簡素化され、産業用プロセス制御、バッテリ駆動計測機器、電源制御保護システム、およびリモート・センサーにおける出力読出がより確実ものになります。
ADA4091-2は、局部的なシグナル・コンディショニングと、低オフセット、低オフセット・ドリフト、さらには広いゲイン帯域幅という業界最高の組み合せを特長とし、多様なセンサー入力に対して高精度な性能を実現するだけでなく、過電圧保護機能によって、過渡段階や障害発生時における位相反転エラーと過電流入力を防ぎます。競合のオペアンプは、ディスクリートの過電圧回路がシステム性能に与えるエラーの影響を補償するために、そのオペアンプの性能を評価する必要が生じる場合があります。これは、設計工程において複雑さと不確定性をもたらすことになりかねません。
ADA4091-2レールtoレール・入出力デュアル・マイクロパワー・オペアンプには、過電圧保護回路が集積されているので、システム設計者は、安定したシステム動作を保証するための外付け部品数を削減できます。
新しい1.5MHzオペアンプのADA4091-2は、チャンネル当たり350μAという低い電源電流、0.5V/µsのスルーレート、および500µV maxというオフセット電圧により、過酷な動作環境でも、さまざまなセンサーを備えたシステム精度を保証します。さらに、冷却ファンやその他のコストのかかる熱管理装置は不要になります。36VのADA4091-2オペアンプは、±15Vの電源レールの上下12Vまでを、また±5Vの電源レールの場合、その上下25Vまでをも保護します。産業用シグナル・チェーンでは、ADA4091-2は、ADIのAD761xおよびAD763x PulSAR® A/Dコンバータ(ADC)、さらにはAD7190やAD7794シグマ・デルタADCを含む、広範囲なADCと一緒に用いるのに最適です。
アナログ・デバイセズ社 高精度信号処理部門のプロダクト・ライン・ディレクタ、スティーブ・ソコロフ(Steve Sockolov)は次のように述べています。「産業用アンプは、さまざまな原因による電圧障害にさらされています。その原因には、電磁干渉、配線欠陥、落雷やその他の配電網の障害、他のシステム部品への誤接続、そしてルーチン・サービスや機器の更新後にシステムの電力を元に戻す時の電源線サージなどがあげられます。こうした過電圧状態は、位相反転をひき起こしたり、アンプや他の回路に損傷を与えたりすることがあり、システムのロックアップや故障をもたらす可能性があります」
供給と価格について
ADA4091-2は現在サンプル出荷中で、量産出荷は11月の予定です。ADA4091-2は8ピンLFCSP(リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ)で供給しており、単価は1,000個受注時で1.80ドルです(米国における参考価格)。
アナログ・デバイセズとアンプについて
アナログ・デバイセズは、アンプの設計・製造における世界的リーディング企業です。アンプは、データ・コンバータとともにADIの事業の柱となっています。ADIは、業界最高の性能と信頼性を誇る高速アンプ、高精度アンプ、RFアンプ、ブロードバンド・アンプおよび計装アンプを提供する企業として、設計者から高い評価を得ています。ADIはまた、多種多様なアプリケーションに用いられるコンパレータの包括的なポートフォリオも提供しています。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp
PulSARはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。