AD7799 超低ノイズ・高精度 3チャンネル差動入力 24ビットADC

2011年04月28日

AD7799は3チャンネル差動入力、24ビットのシグマデルタ型AD変換器です。超低ノイズ設計とチョッピング技術による高安定により、最大22.5ビットの有効ビット­を備えた、高性能ADコンバータです。分析機器や高精度ブリッジ回路などに最適なこのデバイスについてご紹介します。

詳細は、AD7799の製品ページをご覧ください。

AD7799 超低ノイズ・高精度 3チャンネル差動入力 24ビットADC

2011年04月28日
AD7799は3チャンネル差動入力、24ビットのシグマデルタ型AD変換器です。超低ノイズ設計とチョッピング技術による高安定により、最大22.5ビットの有効ビット­を備えた、高性能ADコンバータです。分析機器や高精度ブリッジ回路などに最適なこのデバイスについてご紹介します。
詳細は、AD7799の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成