TSN(Time Sensitive Networking)向けの評価キット

2017年08月29日

このビデオでは、アナログ・デバイセズの TSN(Time Sensitive Networking)向け評価キットを紹介します。これを利用すれば、産業用 Ethernet のトラフィックを TSN のストリームに変換することができます。ここでは、産業用 Ethernet として、Rockwell が開発し、ODVA が管理する EtherNet/IP を取り上げています。このビデオで示すデモでは、TSN が Ethernet と互換性を持つことを実証するために、ベスト・エフォート型のトラフィック(ビデオ・ストリーム)と確定型の TSN ストリームを混合し、1 本の通信ラインを使って伝送を行っています。

TSN について(英語)

TSN(Time Sensitive Networking)向けの評価キット

2017年08月29日
このビデオでは、アナログ・デバイセズの TSN(Time Sensitive Networking)向け評価キットを紹介します。これを利用すれば、産業用 Ethernet のトラフィックを TSN のストリームに変換することができます。ここでは、産業用 Ethernet として、Rockwell が開発し、ODVA が管理する EtherNet/IP を取り上げています。このビデオで示すデモでは、TSN が Ethernet と互換性を持つことを実証するために、ベスト・エフォート型のトラフィック(ビデオ・ストリーム)と確定型の TSN ストリームを混合し、1 本の通信ラインを使って伝送を行っています。
TSN について(英語)
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成