ADP122 / ADP123 300mA出力LDO

2011年08月30日

ノイズ、消費電流、コストのバランスの取れたLDOです。業界標準のSOT-23パッケージに入出力コンデンサも1uFで安定動作するトータルで優れた性能を発揮します。

詳細は、ADP122の製品ページをご覧ください。

ADP122 / ADP123 300mA出力LDO

2011年08月30日
ノイズ、消費電流、コストのバランスの取れたLDOです。業界標準のSOT-23パッケージに入出力コンデンサも1uFで安定動作するトータルで優れた性能を発揮します。
詳細は、ADP122の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成