以太网供电—通过数据线为以太网设备供电
在过程自动化系统中,必须监测和测量温度、压力、流速、湿度等重要参数。在工业4.0时代,以太网是通用通信标准。由于以太网是有线网,而发送器和传感器通常需要电源,这样问题就来了:为何不使用以太网电缆同时进行数据传输和供电?
本文介绍以太网设备如何同时使用电缆传输数据和供电。以太网供电(PoE)系统在工业中广泛使用,未来也将发挥重要的作用。
PoE标准
通过Cat-5电缆供电在IEEE 802.3af以太网供电标准中进行了定义。PoE标准以前限制在几瓦以内,但更新的PoE技术可实现更高的功率。例如,PoE+允许每端口功率高达25 W,而PoE++(四 对以太网供电系统)通过使用现有电缆的电线允许70 W到100 W的功率。与此PoE标准并行的是ADI公司定义的专有标准 LTPoE++™,该标准定义高达90W的受电设备(PD)功率规范(请参见表1)。
PoE标准 | PoE 类型 | PD 功率(W) | 可用功率 (W) |
PoE (IEEE 802.3af) | 类型1 | 13 | 11.25 |
PoE+ (IEEE 802.3at) | 类型2 | 25 | 22 |
ADI的LTPoE++ | |||
LTPoE++ | 38.7 | 32.9 | |
LTPoE++ | 52.7 | 44.8 | |
LTPoE++ | 70 | 60.8 | |
LTPoE++ | 90 | 76.8 |
LTPoE++ 降低了PoE系统与类似解决方案相关的技术复杂性。即插即用功能、易于实现和安全可靠的电源是LTPoE++的其他特性。此外,LTPoE++还可与IEEE的标准PoE规范互操作和向后兼容。但是,由于系统损耗和电缆损耗,实际可用功率略低于指定的PD功率,PoE+和PoE++也是如此。
PoE组件
通过以太网电缆给设备供电主要需要两个组件:受电设备和供电设备(PSE)。


图1. 显示PoE系统的主要组件的方框图。
PSE负责像电源一样供电,而PD接收并使用功率(负载)。PSE设备在通电时有一个签名过程,以保护不兼容设备在连接时不受损坏。这涉及先检查PD的签名电阻。仅当此值正确时(25kΩ), 才会为PD供电。如果PSE检测到PD,会先开始分类;即确定连接设备的电源要求。为此,PSE将施加规定电压并测量产生的电流。然后根据电流电平将PD分配至一个功率等级。如果一切正常,将供应全部电压和电流。一旦为PD供电,PD就要负责将–48 V的PoE电压转换为适合终端设备的电源电压。在典型的PD设计中,使用一个附加DC-DC转换器(二极管桥控制器)。该DC-DC转换器负责调整或覆盖PD提供的组件的电源要求。更新的IC已经能够将接口和DC-DC转换器集成到一个低功率等级的组件中,这就简化了设计。
根据IEEE 802.3 PoE规范,PD必须通过其以太网输入接受任何极性的直流工作电压,因此PD的输入前端需要两个二极管桥。因此,不管使用什么线对,PD也都可以使用反极性工作。
PD实现变得简单
在ADI的LT4276中,存在符合LTPoE++-, PoE+-和PoE标准、具有集成隔离式开关稳压器的PD控制器。它可以同时用于正激和反激拓扑,以及2 W至90 W的功率等级。与较低功率等级的传统PD控制器不同(它也有集成功率MOSFET),LT4276提供驱动外部MOSFET的选项。通过这种方式,PD减少了损耗,提高了效率。
由于IEEE 802.3以太网规范要求从设备外壳的接地处进行电气隔离,LTC4290/LTC4271 隔离式控制器芯片组适合用作PSE。LTC4271代表非隔离侧PSE主机的数字接口,而LTC4290在隔离侧提供以太网接口。这两个组件通过简单的以太网变送器连接。通过这种可靠的PSE芯片组设计,可避免使用产生隔离电源的附加组件。
如果用理想二极管替换PD侧全桥整流器的两个二极管,可提高整个PoE系统的功率和效率。因此,就像对待典型二极管一样使用和控制MOSFET。通过这种方式,由于低通道电阻(RDS(ON))。正向电压大幅降低。将LT4321理想二极管电桥控制器和LT4295 PD控制器结合,可以全桥配置控制四个MOSFET(参见图3)。




图3. 传统二极管整流与通过二极管电桥控制器驱动。
借助PoE,可在为以太网设备供电的同时通过RJ45电缆进行实际数据传输。ADI公司开发了自己的专有标准LTPoE++,该标准支持高达90W的功率,与传统PoE标准并行。LTPoE++提供的可靠、端到端、高功率PoE解决方案简化了电源和设计。
新的Chronous™ 产品系列是ADI创新工业以太网产品系列。它包括实时以太网交换机、PHY、协议处理产品,以及完整的网络接口产品。最近,ADI公司推出两个可靠的工业以太网PHY新产品ADIN1300(速率范围为10 Mbps至1 Gbps)和ADIN1200(速率范围为10 Mbps至100 Mbps),由此扩大了Chronous产品系列。通过将这些新的PHY和ADI的PoE技术相结合,Chronous产品系列实现了出色的系统级电源和数据解决方案。
关于作者
他毕业于德国莫斯巴赫的联合教育大学电气工程专业,之后在德国康斯坦茨应用科学大学获得国际销售硕士学位。