概述
优势和特点
面向多内核的AI调试助手
AI助手通过模型上下文协议(MCP),直接连接实时调试会话,让调试工作更加智能调试助手兼容GitHub Copilot、Claude Code及任何支持MCP的AI客户端,能够提供智能化、上下文感知的调试能力:
- 使用自然语言进行硬件检查、故障诊断和根本原因分析
- 通过10个预置诊断提示词,自主调查崩溃、内存损坏和外设配置错误
- 利用专门的ARM Cortex-M和RISC-V故障解码技术,检查寄存器、内存、变量和堆栈回溯信息
- 通过自然语言命令,设置断点、条件断点和硬件监视点
- 执行原始GDB命令,内置安全机制可有效防范破坏性操作
- 搜索工作区源代码,分析嵌入式C/C++中的常见漏洞模式
- 在统一环境中查看RTOS线程及跨内核交互
- 同时支持实时调试和事后内核转储分析
嵌入式AI工作流集成
简化从训练到生产环境的AI模型部署。
- 通过图形用户界面(GUI)或命令行界面(CLI)导入模型,实现快速集成
- 自动验证模型与ADI处理器及微控制器的兼容性
- 借助基于Zephyr的工具,分析运行时性能,涵盖延迟与功耗分析
- 直接在集成开发环境(IDE)内生成优化后的推理就绪代码
- 可部署于从低功耗微控制器(MCU)到高性能数字信号处理器(DSP)的各类平台
系统级编排
利用可视化资源管理,简化复杂的系统配置:
- 以可视化方式,分配多个内核与设备的内存及外设资源
- 采用基于JSON的配置,实现可复现且支持版本控制的工作流
- 提供中央控制台,简化系统级资源规划与调试工作
- 支持采用ARM ® TrustZone ®分区技术的异构SoC
- 减少手动设置误差,加快启动速度
- 以图形化方式,为引脚、时钟、功耗模式和中间件分配资源
工作原理
工具链碎片化、手动配置和耗时的调试,长期困扰着嵌入式开发者。CodeFusion Studio解决了这些痛点,提供一个基于Visual Studio Code的统一开发环境,并与ADI的硬件生态系统深度集成。从初始系统规划到多核编排、 Zephyr RTOS 集成,乃至端到端AI部署,CodeFusion Studio都能提供完善的工具支持,助力开发者加快开发速度、实现更智能的调试,并满怀信心地构建产品。
CodeFusion Studio支持多核编排、 Zephyr RTOS和AI端到端工作流,助力开发者实现更快的开发流程、更智能的调试,满怀信心地构建产品。
AI调试助手(预览)
AI助手能够直接连接实时调试会话,让调试工作更加智能。使用自然语言即可设置断点、检查寄存器和内存、分析硬故障并调查多核问题;由模型上下文协议(MCP)驱动,并兼容GitHub Copilot和Claude Code。

嵌入式AI工具
借助内置的兼容性验证、性能分析和代码生成工具,对AI模型进行从导入至部署的全程管理。

系统规划器
通过中央控制台,即可对受支持SoC的引脚、时钟、外设、内存及内核间数据流进行可视化编排,实现一屏掌控。

工作区创建向导
借助引导式设置,快速启动项目,将SoC选择、模板调用和多核配置整合为单一流程,既可缩短配置时间,又能确保团队协作的一致性。

ADI CodeFusion Studio
第1步:
安装Visual Studio Code版本1.100或更高版本。
第2步:
启动VS Code,进入Extensions(扩展),安装CodeFusion Studio扩展。
第3步:
下载并安装适用于macOS、Windows和 Linux 的CodeFusion Studio工具和MSDK。
系统要求
以下主机操作系统支持CodeFusion Studio扩展:
- Windows 11(64位)
- macOS 15和macOS 26 (ARM64)
- Ubuntu 22.04和24.04(64位)
文档
-
CodeFusion Studio Release Notes (Rev. 2.3.0)2026/8/14
-
CodeFusion Studio Security Installation Guide2025/11/3
-
CodeFusion Studio™ User Documentation2025/11/3
-
CodeFusion Studio™ Source Code2026/8/14
-
CFS 3rd Party GPL Source Code (Rev. 2.3.0)2026/8/14
-
CodeFusion Studio: Accelerating Embedded Development2026/3/25 -
CodeFusion Studio™ 2.0 Streamlining Physical Intelligence in Embedded Systems2026/2/2 -
Introducing CodeFusion Studio™2026/1/12 -
CodeFusion Studio:System Planner介绍2025/9/5 -
CodeFusion Studio: System Planner Introduction2025/9/5 -
CodeFusion Studio™ - AI Fusion: Simplifying AI Deployment for Embedded Systems2025/7/31 -
CodeFusion Studio™ - AI Fusion:简化嵌入式系统的AI部署2025/7/2 -
CodeFusion Studio:加速嵌入式开发2025/3/7 -
CodeFusion Studio™简介2024/12/12
-
从敲击到洞察:基于AutoML和Zephyr®的TinyML榴莲成熟度检测2026/8/27