OP184 / OP284 / OP484 シングル・デュアル・クワッド OPアンプ

2011年04月28日

OP184,OP284,OP484は、性能のバランスがよく取れた高精度OPアンプです。電源も3V単電源から±15Vまで幅広く対応し、入出力ともレールtoレールと­なっていて、回路設計上の柔軟性の高いデバイスです。

詳細は、OP184の製品ページをご覧ください。

OP184 / OP284 / OP484 シングル・デュアル・クワッド OPアンプ

2011年04月28日
OP184,OP284,OP484は、性能のバランスがよく取れた高精度OPアンプです。電源も3V単電源から±15Vまで幅広く対応し、入出力ともレールtoレールと­なっていて、回路設計上の柔軟性の高いデバイスです。
詳細は、OP184の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成