AD711 / AD712 高速FET入力アンプ

2011年04月21日

AD711/712はセトリング時間:1uS、スルレートが16V/uS、小信号帯域3MHZのAC特性を持ちオフセット電圧:0.25mV、入力バイアス電流50pA入­力インピーダンスは3x10^12Ωです。

詳細は、AD711の製品ページをご覧ください。

AD711 / AD712 高速FET入力アンプ

2011年04月21日
AD711/712はセトリング時間:1uS、スルレートが16V/uS、小信号帯域3MHZのAC特性を持ちオフセット電圧:0.25mV、入力バイアス電流50pA入­力インピーダンスは3x10^12Ωです。
詳細は、AD711の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成